请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01 主题中讨论的其他器件:TPS25750
从总线上 TPS25750的 I2C 地址是多少? 我似乎无法连接。
我使用的是 Aardvark、即 Total Phase Control Center 软件。
Aardvark 适配器连接到 J3上、引脚9是 SCL、引脚10是 SDA、引脚6是 GND。
我输入的地址是0x22 (我也尝试了0x20-0x24)。 设备似乎没有应答。 (读取或写入为 NACK)。
我被 Abel 通过 GUI 工具配置闪存二进制文件、并对闪存器件进行编程、好了。 EVM 似乎工作正常-电池充电、电力通过 SYS 总线输送到负载仿真器。 电池已连接。
韩语