请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74502H 您能否查看此原理图、了解有关使能电压或器件驱动器的任何问题? 逻辑输入最大为3.3V。
它被设计成一个用于50-56V LFP 电池系统的200A 开关、此系统被连接到 sol-ark 15逆变器上。
您能否也回复 tom.rust312@gmail.com -我的其他 ADR 可能会延迟。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您能否查看此原理图、了解有关使能电压或器件驱动器的任何问题? 逻辑输入最大为3.3V。
它被设计成一个用于50-56V LFP 电池系统的200A 开关、此系统被连接到 sol-ark 15逆变器上。
您能否也回复 tom.rust312@gmail.com -我的其他 ADR 可能会延迟。 谢谢!
您好、Tom、
请在下面找到我的原理图审阅注释、