This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:BQ27Z561:化合物 ID 生成-充电状态位未更新为0

Guru**** 2518090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQ25601, BQSTUDIO, GPCCHEM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250232/bq27z561-bq27z561-chemistry-id-generation---charging-status-bit-is-not-updated-to-0

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件: BQ25601BQSTUDIOGPCCHEMEV2400

您好、TI 团队:

我正在使用具有4000 mA 电池容量(#18650)的 BQ27z561电量监测计和 BQ25601电池充电器。  遵循该 Chemistry ID 指南 链接为其执行化合物 ID 生成过程。

如指南中所述、我们正在尝试执行充电-放松-放电-放松过程、以生成化学成分 ID。

参数

价值观

设计容量

4000mA

设计容量(cWh)

1480

电池组电阻

100m Ω

系统电阻

1m Ω

高压中断设置

4300mV

高压中断清除

4200mV

充电电压(充电电压高)

4263mV

设置电压阈值(Fc)

4250mV

清除电压阈值(Fc)

4200mV

设置电压阈值(TC)

4250mV

清除电压阈值(TC)

4200mV

EOC 时的电芯充电电压

4263mV

充电收尾电流(C/100)

 40mA

标称充电率

900mA

最大开路电压

4.2V

最小电压

3.5V

放电电压(C/10)

400毫伏

我已经使用 BQSTUDIO 在电量监测计数据存储器中设置了上述参数、并通过外部电源为电池充电。 在外部电源中设置电流900mA 和5V。

设置上述参数 并通过外部电源为电池充电后、充电电流仍保持在470mA。 它不在增加。 电池的电压为3.8V。  

此外、我们将观察 BQSTUDIO 中 BatteryStatus ()和 BaugingStatus of Bit Register 窗口中的 DSG 位、以验证充电/放电状态。 即使将电池连接到电源进行充电、DSG 位也会保持高电平(DSG=1)。  

我们有以下查询。

  1. 如何在 BQSTUDIO 中验证充电/放电/休息模式状态? 指南中未提及这一点。 还有其他方法吗?
  2. 为什么充电电流不是我们设置的值?
  3. 我们是否还需要在 BQSTUDIO 中配置任何其他参数?
  4. 要开始生成电池的化学成分 ID 的程序、需要配置多少个参数以及哪些参数?
  5. 我们没有电池数据表、也不在 google 上提供。 如果您有#18650 4000mA 电池的详细信息,请与我们分享吗?

这将是一个很大的帮助,如果你帮助以上的奎斯特。

此致、

Shivani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivani:

    1.最好的方法是参考 DSG 和 REST 位、尽管这些位与 ChemID 选择过程不太相关。 在执行学习循环之前、他们不会变得有意义。
    2.充电电流的值不正确,因为设置了[TEMP_LO]标志 (在中断状态寄存器中)。 电荷抑制器位也被置位(请见 Charging Status 寄存器的[IN]位)。 检测到的温度较低、导致充电电流低于预期。 这是  您遇到的主要问题。 请查看 TRM 的第6.2节、了解有关可能引起的温度中断的详细信息。
    3.您的问题是低温标志,而不是任何具体的未配置参数。
    4.您只需要启动日志文件,然后充电,放电,连接到电量计的电池。  
    5.有许多类型的18650电池,因此随机的数据表可能没有帮助。 最小电压是我看到您没有列出的一个参数。 为了安全和准确地选择 ChemID、此参数对于成功完成 ChemID 选择非常重要。 我建议您采购一个电池、以便您可以获取数据表。

    此致、
    犹德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jude、您好:

    感谢您的答复。  这就澄清了我的困惑。

    我们的电池最低电压为3V。

    根据您的输入、我们只需要执行充电-放松-放电-放松过程、就可以生成化合物 ID。 我们只需要设置充电电流和放电电流、化学 ID 生成过程中不需要其他参数?

    此外、在 Chemistry ID 流程中、是否需要电池? 或设置中将只有燃油? 设置应该是怎样的?

    请参阅我们所做设置的附件。

       

    指南中提到的休息时间、即充电后2小时和放电后5小时。 该张弛时间是否必须固定? 这方面的任何变化都会影响结果?  

    此致、

    Shivani  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivani:

    是的、充电-放松-放电-放松的过程足以为化合物 ID 生成所有需要的信息。 无需在 BQStudio 中配置任何内容。 在此过程中在 BQStudio 中创建的.log 文件将提交到 GPCChem 工具、用于查找最适合的化学物质。

    如果您的问题是关于所需的硬件或固件设置、我会感到困惑。 您能为我指定一下吗? 如果问题与硬件有关、您的设置应该是连接到连接到计算机的 EV2400的 EVM。 EVM 上的电池接头应连接到电池、而连接到电源的 SYS 接头用于充电和放电。

    对于电池的 OCV 读数达到准确值所需的时间、充电后两小时和放电后五小时这两个小时的放松时间是安全的估计值。 我们等待这么长时间所希望的是记录 dV/dt 非常低时的电压、因为电池的 OCV 通常在充电或放电后需要一段时间才能稳定。

    此致、

    犹德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jude、您好:

    感谢您的答复。

    我的问题是关于固件设置和硬件设置。

    输入后、固件设置将向我敞开大门。

    关于硬件设置、我唯一的问题是、在化学 ID 生成过程中、是否需要电池充电器和电量监测计?

    此致、

    Shivani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivani:

    是的、需要具有 CC 和 CV 功能的电池充电器或电源来对电池进行充电和放电。 还 建议使用测量仪表来生成 ChemID。 以.csv 格式获取所需数据的最简单方法是使用 BQStudio 和电量监测计 记录.log 文件的数据。

    此致、

    J·斯特林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jude:

    根据您的指导、我们能够生成化学 ID。 但偏差为35%。 是否可以继续处理此化合物 ID?  

    可以继续进行多大的偏差?

    我将附加日志文件和 GPC 报告。

    此致、

    Shivani

    e2e.ti.com/.../6330.GPCPackaged_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../4137.GPCPackaged.zip

    e2e.ti.com/.../roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.csv.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivani:

    我很高兴听到您能够开始使用 GPCChem 工具。

    35%的 ChemID 偏差是错误的。 我们建议使用偏差不超过3%的 ChemID。 我认为在您的案例中出现较大偏差的最可能的原因是、放电后的休息时间不够长。 电池需要静置5小时、以确保其已达到完全平衡 OCV。 我相信这是您执行该 ChemID 选择的唯一问题。

    请再次尝试相同的过程、但这一次让电池在放电5小时后放松。 如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    犹德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jude、您好:

    感谢您的意见。

    当然、我将再次执行此循环。  

    我在该周期中观察到的一件事是、我在 BQStudio 中的捕获日志之间获取"No Acknowledge from Device"错误日志。

    这会导致生成化合物 ID 出现问题吗? 为什么要推出这款产品?

    此外、我可以更改日志捕获间隔吗?

    此致、

    Shivani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jude:

    如何对化合物 ID 进行编程? 我得到了偏差为9.25%的 GPC 报告。 如何对电量监测计中的该化学物质 ID 进行编程?

    尝试在 BQstudio 中的化学物质 ID 选项卡中对化学物质 ID 进行编程时、我遇到以下错误。

    此致、

    Shivani

    e2e.ti.com/.../8838.GPCPackaged_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivani:

    我很抱歉耽误了答复。   出现当前问题可能有几个不同的原因。 我认为一个很好的开始的地方会是这个"没有确认从设备"错误,你看到的记录你的日志文件。 您能给我发送日志文件吗?

    此致、
    J·斯特林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jude:

    请在此处找到所附的日志文件。

    记录时生成了两个文件。 一个是日志文件、另一个是错误日志文件。

    e2e.ti.com/.../3323.logfile.zip

    此致、

    Shivani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivani:

    您遇到的"设备不确认"问题可能是器件电压变为低电平导致的。 请注意、.log 文件中的空白 出现两次。  电量监测计第一次读取大约 2538mV 的电压、第二次 读取2545mV。

    请 向我发送.gg 文件副本(Data Memory -> Export)。 可能是 配置了一个数据存储器参数  导致此问题。

    此致、
    J·斯特林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jude、您好:

    请找到所附的.gg 文件。

    此致、

    Shivani

    e2e.ti.com/.../7_5F00_8_5F00_fuel_5F00_gauge_5F00_data_5F00_flash.gg.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivani:

    在您的.log 文件中看到的大多数"未确认"错误都在该行中有1个空白单元格。 我认为这不会造成您最大的问题。 您之前问过如何更改日志捕获间隔。 可以通过转至 bqStudios -> Preferences -> Registers -> Scan/Log Interval ->更改此框中的值来完成此操作。

    我在您的.log 文件中看到的主要问题可能导致您的化学类型生成问题、是电池电压低于2500mV。 如果您将.log 更改为.csv 并绘制电压列、您将看到电压低于2500mV 时图表中有空白。 这可能是由 电池上的硬件保护造成的。 您最初说电池的最低电压为3000mV。 我建议您首先解决充电/放电序列中使电池放电到这么低的电压的任何问题。

    此致、
    犹德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jude:

    好的、理解你的观点。

    对于化合物 ID 生成过程、放电的充电率和放电率应该是多少?

    谢谢。

    Shivani  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivani:

    对于恒定电流充电率、您可以使用 C/2、对于放电 C/10、则可以使用 C/10。 因此、对于4000mA 电池、请使用2A 充电和400mA 放电率。

    此致、
    犹德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Jude。

    您能否提供适用于 Windows 11的 EV2300 Windows 11兼容驱动程序和 BQStudio? 当我从该 https://www.laptopu ro community/laptop-battery-chip-reset-and-repair/ev2300-need_driver-sir/ link 中获取 EV2300驱动程序时。 但它在 Windows 11中未加载、并且 BQStudio 中未检测到电量监测计。

    谢谢。

    Shivani  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivani:

    我不知道在 bqStudio 中检测到您的电量监测计时遇到了问题。 您最近是否更新过 Windows 11? 在更新 Windows 后的最近几天内、您第一次遇到此问题吗? 请在此处告诉我详细信息、以便我进一步为您提供支持。

    此致、
    J·斯特林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jude:

    是的、我的系统上周已更新为 Windows 11。 更新至 Windows 11后、我面临如下所示的问题。

    未在 Windows 11中加载 EV2300驱动程序。

    谢谢。

    Shivani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivani:

     您发送的屏幕截图似乎 遇到了 权限问题。 在我们确定这是在 Windows 11上运行 EV2300驱动程序时遇到的问题之前、您可能会看到是否需要更改权限。

    如果问题不允许并且是驱动程序已过时的问题、我建议在线寻找非官方的64位驱动程序用于 EV2300。 TI 没有 为 在 Windows 11上获得支持而维护的 EV2300的官方驱动程序。  

    此致、
    犹德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jude、您好:

    我没有找到任何与 Windows 11兼容的 EV2300的第三方驱动程序。

    谢谢。

    Shivani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivani:

    第三方驱动程序是将 EV2300与 Windows 11结合使用的唯一方法、因为最新的 Windows 版本目前不支持该器件。 如果您已更新至 Windows 11、则可能需要使用 EV2400。

    此致、
    犹德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Jude。 我将检查 EV2400。

    现在、我们已经执行了化合物 ID 生成过程。 我们在这里得到了我在这里附上的报告。  

    建议的化学物质 ID 为247。 它列在 BQStudio 的化合物表中、但电池类型不同、如下所示。

    我们使用的是 锂离子电池。 使用不同的电池类型对该化合物 ID 进行编程是否有效? 或者、我们是否需要为我们使用的同一电池类型选择化合物 ID?

    它会影响电池的任何读数吗?

    e2e.ti.com/.../5857.GPCPackaged_2D00_report.zip

    此致、

    Shivani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivani:

    0247是锂离子电池。 这样可以很好地匹配。