This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:间歇性功率传输

Guru**** 2518910 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265146/bq51013b-intermittent-power-transfer

器件型号:BQ51013B

我尝试使用 BQ51013B 芯片开发一种无线充电解决方案。 我的原理图与示例设计类似、但做了一些简化/更改(附加了原理图):

  1. 为了进行测试、我将使用10k 电阻器作为 TS
  2. EN1和 EN2接地
  3. 该线圈为 IWAS4532AGEB140KF1 (Ls = 14.1)
  4. C1/C2/C3为37nF/47nF/47nF

我的负载只是一个通过330欧姆电阻器连接的 LED。

我的问题是电力传输是间歇性的-它打开大约0.1秒、然后关闭。 该周期每1s 重复一次。 我附加探测电路的结果。 迹线为:

  1. 黄色(1)为矩形
  2. 粉色(2)已熄灭
  3. 蓝色(3)为 AC1


我会感激任何帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    打开输出时出错、我们看到 OUT 变为高电平且 TX 关闭、怀疑 RX 正在发送结束电源传输。 就在 TX 关闭之前我们看到了一个数据包。

    我们看到的另一点是电压无法达到5V、大约为2V。

    仔细检查连接到 TS 引脚的10k 电阻器?

    仔细检查输出负载、USB 输入能否为负载供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我意识到 OUT 连接在电阻器之后、我将附加一张带有正确输出的新图片。

    我确保连接了10k TS 电阻器。 当我拿出它时、马戏团完全停止工作。 它也不适用于5k 电阻器、20k 电阻器的行为与10k 电阻器的行为相同。

    连接 USB (VBUS 至 AD)时、二极管持续导通。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来更好一点。  在输出打开时我们仍具有关断功能。

    请尝试以下操作:

    1.) TS/CTRL 10k 电阻器两端的电容器、减小至0.01uF 或0.001uF (对于测试可以移除)。

    2.) ILIM 可能是一个问题、请检查 ILIM 引脚导通时的电压是否应低于1.2V。

    3.) 仔细检查 EN1/EN2连接和 AD 电压。

    我想是导致 RX 在输出开启时向 TX 发送关闭命令的原因。  在这种情况下、TS 通常是可疑的、也是当电流开始在 ILIM 电路中流动时。  也可能有一些使输出电压到达 AD 从而导致关断的路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 我在 TS/CTRL 引脚上尝试了无电容和1nF 电容、但两者都没有变化。
    2. ILIM 看起来始终约为50mV。
    3. 已重新检查 EN1/EN2 -两者均接地。  

    但您的最后一个要点是对的! 我确实有一条从 OUT 到 AD 的路径导致了关断-只是我错误地使用了双 MOSFET……

    非常感谢你的帮助,我真的很感激!