我尝试使用 BQ51013B 芯片开发一种无线充电解决方案。 我的原理图与示例设计类似、但做了一些简化/更改(附加了原理图):
- 为了进行测试、我将使用10k 电阻器作为 TS
- EN1和 EN2接地
- 该线圈为 IWAS4532AGEB140KF1 (Ls = 14.1)
- C1/C2/C3为37nF/47nF/47nF
我的负载只是一个通过330欧姆电阻器连接的 LED。
我的问题是电力传输是间歇性的-它打开大约0.1秒、然后关闭。 该周期每1s 重复一次。 我附加探测电路的结果。 迹线为:
- 黄色(1)为矩形
- 粉色(2)已熄灭
- 蓝色(3)为 AC1
我会感激任何帮助。
谢谢!