This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:使用 TPS65220或 TPS65219 PMIC 为 AM64x 供电问题应用手册

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, TPS65220, TPS51206, TPS22965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264550/tps65219-questions-on-powering-the-am64x-with-the-tps65220-or-tps65219-pmic-application-note

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件: TPS65220TPS51206TPS22965

您好!

我的客户正在考虑将 AM64x 与 TPS65219一起使用。
然后检查" 使用 TPS65220或 TPS65219 PMIC 为 AM64x 供电"应用说明(SLVAFE9)。

然后他们有一些问题。 P16上有以下方框图。

问题1:  

TPS51206的 PVIN 被描述为"来自3.3V 降压输出"。
但在这种情况下、PMIC 没有3.3V 输出。
3.3V 电压的来源是什么? 是 VSYS (3.3V)还是 TPS22965输出?

问题2.
类似于 Q1。 TLV5518P 的 PVIN (3.3V)来自哪里?

第3季度
此图中未连接 LDO1和 LDO2输出端。
这意味着什么? 两个输出是否都悬空?

此致、
奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系! 请查找以下答案、如果您有任何问题、请告诉我们。 这里还有指向 TPS65219的链接、 04 技术参考手册(TRM)、介绍了此 OPN 的默认 NVM 寄存器设置。  TPS6521904技术参考手册(修订版 A)

    Fengqian Wang 说:
    TPS51206的 PVIN 被描述为"来自3.3V 降压输出"。
    但在这种情况下、PMIC 没有3.3V 输出。
    3.3V 电压的来源是什么? 它是 VSYS (3.3V)还是 TPS22965输出?

    VTT 轨可以由3.3V 前置稳压器(VSYS)或外部3.3V 电源开关输出供电。 我们建议使用前置稳压器(VSYS)来确保不超过外部电源开关的最大电流。  


    Fengqian Wang 说:
    Q2.
    类似于 Q1。 TLV5518P 的 PVIN (3.3V)来自哪里?

    我们建议   使用 3.3V 前置稳压器(VSYS)为 VPP 电压轨供电。  


    Fengqian Wang 说:
    Q3
    此图中未连接 LDO1和 LDO2输出端。
    这意味着什么? 两个输出都是悬空的吗?

    LDO1和 LDO2都是可用电源资源(最高400mA)、客户可以使用 它们在应用中为任何外设供电。 由于这些电源轨默认处于启用状态、因此即使未使用、它们也仍然需要输入和输出电容器。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢您的答复。
    6521904 TRM 文档指出、TPS51206和 TLV75518P 的 PVIN 来自电源开关输出、尽管它是 AM62而不是 AM64。
    但您建议使用 VSYS。 在这两种情况下、电源服务器是否都没有问题?

    此致、
    奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当 PMIC_GPO2使能时、外部电源开关是上电序列中第一个导通电源轨、因此如果 VTT 和 VPP 电源轨由 VSYS 前置稳压器或外部电源开关供电、则不会出现任何问题。

    我们建议使用 VSYS 前置稳压器、因为它的电压相同(功率耗散不会增加)、并且可以降低超过外部电源开关最大输出电流的风险。  

    谢谢。

    布伦达