主题中讨论的其他器件: TPS65220、 TPS51206、 TPS22965
您好!
我的客户正在考虑将 AM64x 与 TPS65219一起使用。
然后检查" 使用 TPS65220或 TPS65219 PMIC 为 AM64x 供电"应用说明(SLVAFE9)。
然后他们有一些问题。 P16上有以下方框图。
问题1:
TPS51206的 PVIN 被描述为"来自3.3V 降压输出"。
但在这种情况下、PMIC 没有3.3V 输出。
3.3V 电压的来源是什么? 是 VSYS (3.3V)还是 TPS22965输出?
问题2.
类似于 Q1。 TLV5518P 的 PVIN (3.3V)来自哪里?
第3季度
此图中未连接 LDO1和 LDO2输出端。
这意味着什么? 两个输出是否都悬空?
此致、
奥巴