主题中讨论的其他器件: TPS552882、 TPS55288
您好,
TPS552882-Q1为什么在降压-升压模式下、它始终先降压然后升压?
从理论上讲、当 VIN VOUT、应该先降压、然后升压。
波形如下:
9.8V 时的波形
13V 时的波形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
TPS552882-Q1为什么在降压-升压模式下、它始终先降压然后升压?
从理论上讲、当 VIN VOUT、应该先降压、然后升压。
波形如下:
9.8V 时的波形
13V 时的波形
抱歉、我的意思是:
首先、我的输出是12V。 ,我的输入电压接近输出电压5 μ V、当 TPS552882工作在降压/升压模式下时、例如、当输入为11.5V 时、它首先降压、然后在此模式下升压、对吧? 当输入为12.5V 时、模式再次变为升压、然后降压、对吧?
但是、我发现在这两种情况下、都是先降压、然后升压。 因此、我想问一下 TPS552882在降压/升压模型下是如何工作的。
嗨、Bryce,
1.我们的 NIO 在汽车 AD 域控制中使用了该 IC;
2、这是售后故障零件。 车主启动时发现故障、通过对数读取输出电压为0V、EN 为高电平;拆卸后找到该芯片、外部 MOS 被烧断;
此 MOS 是二极管中的 DMT47M2SFVWQ-7。
您建议使用多大的输出电容来增加瞬态响应?
去年、我们的 IC 发生了类似的情况、当时使用了 FPWM 模式、然后更改了 PFM 模式以降低发生故障的概率。 但是、现在这些措施并未阻止此类问题的发生、因此您能否从 IC 内部找到此类故障的可能原因?
您好、七个人
非常感谢您的详细信息。
1.我可以知道在这个项目中发现了多少次失败的案例吗?
2.是不是只有降压侧 FET 受损而 TPS55288正常、还是出现相反的情况?
3.电路板能从16Vin 输出12Vout/5A 吗? 在我看来、MOSFET 输出如此高的功率等级存在风险。 从计算来看、使用10m Ω Rdson 时、降压 LSFET 的功率损耗可高达2W、这可能导致100C 温升、因此我想知道降压侧 FET 首先是否 损坏、然后 TPS55288是否损坏。
4.输出电容由负载/线路瞬态和电压纹波期间的下冲/过冲要求决定。 通常、瞬态响应需要更大的电容。
5.是的、我看到你把模式设置为 PFM、所以我认为这不是相关的。
BRS、
布莱斯
您好、七个人
我怀疑由于 IC 的逻辑错误,IC 内部的低 MOS 在不适当的时间被打开,导致 VIN 长时间过载到地面。
请问您是指哪一个低侧? 降压低侧或升压低侧? 您对此是否有任何波形和操作条件?
这种现象与以前发生的情况基本相似,故障原因也基本相似,因此我希望贵公司从 IC 内部给出线索。
您提到的现象与这一现象有所不同、因为该器件仅在 PFM 中工作。
此外,我们今天又有一个案例,而且这一现象是一致的。
同一个工程是否与此工程相同? 同样的原理图和布局吗?
BRS、
布莱斯
您好、Brcycle、
我很乐意提供一些测试波形。
轻负载:
重负载:
从这些波形来看、情况似乎没有问题、但遗憾的是、发生了该故障。 您是否有任何好的想法来帮助我重现故障波形?
从我们的设计角度来看、在 TPS552882后面有一个 POC 开关、它有一个300mA 电流限制、所以它不会是后负载短路引起的过载、只有 TPS552882本身会发生短路、从而导致严重的烧写。