Other Parts Discussed in Thread: TPS61288
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61288 您好!
TPS61288的数据表建议的最大值为4.7uH、但 Web Bench 建议的最大值为10uH。 问题是否会达到10uH?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ahmad:
两个电感理论上都正常。 通常、我们倾向于使用20%至40%的纹波比来优化电感器。
Webench 是参考设计、但不是 经过优化的设计。
大电感很难选择、而且不是必需的。
在应用中、选择2.2uH 或3.3uH 就足够了。
请参阅器件的计算工具。
e2e.ti.com/.../6646.TPS61288-Calculation-tool.xlsx
此致
费格斯