This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:较大的电感器 than4=TPS61288

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263682/tps61288-larger-inductor-than4-tps61288

器件型号:TPS61288

您好!

 TPS61288的数据表建议的最大值为4.7uH、但 Web Bench 建议的最大值为10uH。 问题是否会达到10uH?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmad:

    两个电感理论上都正常。 通常、我们倾向于使用20%至40%的纹波比来优化电感器。

    Webench 是参考设计、但不是 经过优化的设计。

    大电感很难选择、而且不是必需的。

    在应用中、选择2.2uH 或3.3uH 就足够了。

    请参阅器件的计算工具。

    e2e.ti.com/.../6646.TPS61288-Calculation-tool.xlsx

    此致

    费格斯