This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77904:需要更好地优化 LiFePO4化学成分

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262654/bq77904-need-better-optimisation-for-lifepo4-chemistry

器件型号:BQ77904

我们非常希望寻求其他帮助、以便为 BQ77904 IC 量身定制以满足我们的特定应用、尤其是满足 LiFePO4化学要求。 我们恳请您提供支持、帮助我们修改产品、使其与上述要求保持一致?

细胞系列:3、4
可堆叠:是

最大堆叠量:8个节点(32S)

过压
阈值(mV):3600
延迟:0.5
迟滞(mV):50

欠压
阈值(mV):2500
延迟:0.5
迟滞(mV):50

负载移除恢复:Y


平衡电流150mA
阈值(mV):50
平衡启动阈值(mV):3400


温度
OTD : 50°C
OTC : 40°C

UTC:10°C
UTD:0°C

我们期待您的积极响应、并期待拥有能源领域的简化经验的美好未来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rashvin、您好!  

    我们确实有一个流程、即客户能够拥有 TI 创建的定制器件、但这需要更好地了解您的业务案例、并通过您的销售渠道开展离线讨论。  

    如果定制器件不可行、我会通过电子邮件与您的销售联系人联系、看看我们是否可以找到合适的解决方案。  

    或者、我们会始终在产品系列中添加更多目录器件、尽管与上述设置不同。  

    此致!  

    -Luis Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经给出了我的详细信息、包括使用案例、很遗憾、之后没有人跟进。 如果您不想支持、请告诉我。 我会尝试其他地方。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rashvin、您好!  

    我们随时为您提供支持、请通过电子邮件查看我的回复。 暂时关闭此主题帖。

    如果您有任何关于我们的器件产品系列的技术问题、您可以创建新问题并期望在24小时内得到解答。  

    谢谢!  

    -Luis Torres