This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:继续执行3

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260873/bq77915-continuation-3

器件型号:BQ77915

嗨、大家好!

电芯平衡功能无法与我的 BMS 配合使用

OV 和 UV 保护功能运行良好、但即使在 BQ7791506的 Vstart 超过3.5V 后、电池似乎也不平衡

4S 电池组连接至一个电压限制为14.6V 的5A 充电器

目前电池电压为:

1- 3.36V (+ve 最大)

3.71V

3 - 3.65V

4V - 3.36V (-ve most)

这些电压在过去4小时一直保持稳定、充电器没有切断

原理图: 原理图 V3

平衡 N-FET 的详细信息:  

电气特性

FET 额定值

我将并联使用4路15欧姆电阻器来形成3.75欧姆电阻、实现大约1A 的平衡电流

答:N-FET 是否由于3.75欧姆电阻引起的低电压而不工作?  

b.是否所有电芯都应达到3.65V 才能开始平衡?

我是一名专业的化学工程师、对电子产品不了解任何诊断

感谢您的任何帮助

谢谢。此致、

木木气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muki:

    感谢您提供原理图、一般原理图设计适用于外部电池平衡。  能否提供 NFET 器件型号?  我想详细了解一下它的数据表。  您是否注意到正在向 FET 的栅极施加电压?  如果存在 FET 问题、BQ77915可能会向 FET 的栅极施加电压、并且 th FET 不会正确导通以允许外部电芯平衡。

    由于 Vstart 设置为3.5V、因此一旦超过此阈值、电芯就应开始平衡。  如果有1个细胞穿过、其他细胞低于阈值、则超过阈值的一个细胞将得到平衡、而其他细胞不会平衡。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andria、

    所有四个 FET 的栅极上都有电压、但电芯仍然不平衡

    谢谢。此致、

    木木气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muki:

    当您说您在观察全部4个 FET 的栅极上的电压时、我想澄清一下这是什么意思。  由于不允许相邻电池平衡、因此同时在全部4个 FET 的栅极上施加电压会成为问题。  我假设您的意思是、在 BQ77915经过尝试平衡每个过压电芯的循环过程中、您将在 FET 栅极观察到电压。

    由于您正在观察 FET 栅极上的电压、因此这很可能意味着:

    1. BQ77915检测到电芯电压高于阈值、并尝试使电芯平衡。
    2. 当 BQ77915尝试平衡电芯时、内部 FET 导通。
    3. 在电池的外部 FET 上施加了正栅源电压 BQ77915试图平衡 从 FET 栅极到源极之间观察到的电压是多少?

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andria、

    我很抱歉,我错了

    任何 FET 上都没有栅极电压、它的读数为0V

    从顶部(+ve)第2个电池的 NFET 上存在短暂的1.8V、但随后它波动并降至0V  

    我在 IC 附近测量了 VC 输入引脚的电压。 电池电压看起来准确并达到器件、但仍然没有平衡

    谢谢。此致、

    木木气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andria、

    我在 OV 单元-电池2和电池3上都观察到了这种情况

    当我关闭充电器再打开时、电池电压会短暂降至3.5V 以下、然后再次上升

    此时、电池2和3的 NFET 初始电压为1.8V 至1.9V、然后开始振荡并很快下降至0V  

    这是一个 FET 问题吗?

    此致、

    木木气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muki:

    请确保您在 FET 栅极记录的电压在该 FET 的栅极与源极之间。  您能否捕获一些行为的示波器快照、以便我清楚地看到发生了什么?

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andria、

    在每个 NFET 的栅极和源极之间测量电压。

    NFET 的栅极电压为0V、当相应电芯达到3.5V 时、栅极电压跳至大约1.82V

    它保持在1.82V 几秒、然后在-0.5V 到1.82V 之间开始振荡。 它会振荡大约20秒、然后下降至0V

    我今天没有机会用示波器、明天会测试和更新

    此致、

    木木气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muki:

    是的、我需要查看示波器快照来描述行为的特征。  理想情况下、我希望监控2个 FET。  如果您也可以捕获电池平衡电阻器上的电压瞬态、那将非常好。  

    我还建议查看数据表中的电池平衡示波器图像。  这将使您更好地了解理想行为应该是什么样的。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andria、

    这是一个示波器读数、它在检测到

    y 轴阶跃- 2V

    延时时间- 10V

    e2e.ti.com/.../NFET.mov

    如果您需要我再次进行测试、请告诉我

    其他 FET 具有相同的特征、除了这些微小的尖峰

    此致、

    木木气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muki:

    安德里亚今天不在办公室、但她将能够在周一(8月28日)回来时与您联系。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muki:

    感谢您拍摄示波器照片、但这种格式不是很清楚、您发送的第一个附件对我来说不可用。  

    我不确定您可以使用什么设备、但我希望得到一个像下面所附图像这样的图像、该图像可以清晰地标记每个通道并显示相邻通道在同一时间段内如何进行平衡。  此外、如果您使用4通道示波器、则显示其各自平衡电阻器上的压降将非常大。  如果没有清晰的镜头、我就很难判断问题是由 BQ77915还是 FET 造成的。

    另请注意、由于 BQ77915仅会在充电期间对电芯进行平衡、如果触发任何充电保护、这可能会影响平衡。  另请确保 BQ77915未检测到任何充电过流或任何可能导致充电电流问题的情况。

    此致!

    安德里亚