嗨、大家好!
电芯平衡功能无法与我的 BMS 配合使用
OV 和 UV 保护功能运行良好、但即使在 BQ7791506的 Vstart 超过3.5V 后、电池似乎也不平衡
4S 电池组连接至一个电压限制为14.6V 的5A 充电器
目前电池电压为:
1- 3.36V (+ve 最大)
3.71V
3 - 3.65V
4V - 3.36V (-ve most)
这些电压在过去4小时一直保持稳定、充电器没有切断
原理图: 原理图 V3
平衡 N-FET 的详细信息:
我将并联使用4路15欧姆电阻器来形成3.75欧姆电阻、实现大约1A 的平衡电流
答:N-FET 是否由于3.75欧姆电阻引起的低电压而不工作?
b.是否所有电芯都应达到3.65V 才能开始平衡?
我是一名专业的化学工程师、对电子产品不了解任何诊断
感谢您的任何帮助
谢谢。此致、
木木气