请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27220EVM-744 主题中讨论的其他器件:BQ27220
我的器件消耗超过1200mA。 运行时、我的器件 SOC 值 BQ27220正在下降。
一段时间后、SOC 达到20%、然后我重新启动设备。 重新启动后、SOC 显示为7%。
我认为解析 SOC 无法容纳实际的剩余容量。
我在 TRM 中找到了 CEDV 平滑功能。 在这种情况下、CEDV 平滑处理是否有用?
或任何其他配置时、该怎么办?