This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220EVM-744:CEDV 平滑处理在高负载条件下是否有用?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262199/bq27220evm-744-does-cedv-smoothing-helpful-in-case-of-high-loading-condition

器件型号:BQ27220EVM-744
主题中讨论的其他器件:BQ27220

我的器件消耗超过1200mA。 运行时、我的器件 SOC 值 BQ27220正在下降。

一段时间后、SOC 达到20%、然后我重新启动设备。 重新启动后、SOC 显示为7%。

我认为解析 SOC 无法容纳实际的剩余容量。

我在 TRM 中找到了 CEDV 平滑功能。 在这种情况下、CEDV 平滑处理是否有用?

或任何其他配置时、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在重新启动设备时、请勿重置电量监测计或重启电量监测计。 CEDV 算法使用一个非常简单的电压查找表来确定电池状态、仅用于让电量监测计在电量监测计加电时估算 SOC。 在正常使用时、电量监测计必须始终连接到电池、并且不会复位。