This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040-Q1:TPS61040-Q1

Guru**** 2528440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040-Q1, TPS61040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262811/tps61040-q1-tps61040-q1

器件型号:TPS61040-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61040

大家好、

我对 TPS61040-Q1 IC 有一些疑问。

1.最大值是多少 TPS61040-Q1 IC 支持的负载电流 在数据表中、I Saw ILIM = 450mA (MOSFET 电流限值)、开关电流限值为400mA。

2.此 IC 是否支持400mA 或450mA?

3.在我的应用中、如果我的负载电流500mA 高达200usec、正常负载电流为50mA、那么这个 IC 是否支持?  对 IC 输出电压是否有影响?

谢谢。此致、

N·吉里达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据上述等式、

    我得到的峰值电流为455mA。 (L= 10uH、Vin = 5.3V 至5.5V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giridhar、

    TPS61040-Q1的最大输出 Iout 取决于电感器和 输出电压 。 您的应用中的 Vout 是多少?

    在数据表中、MOSFET 最小电流限值和典型电流限值分别为325mA 和400mA。 325mA 是有保证的电流限制。

    请注意、这是开关电感器电流的限制、而不是输出电流。

    对于以40%的电感器电流纹波比和90%的效率进行的粗略估算、最大1590mA = Iout/Vout。    

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    我正在使用 TPS61040-Q1 IC 生成18.1V 输出。

    基于数据表的 MOSFET 电流限制为350mA 至450mA、开关电感器电流限制为400mA

    根据开关电感器限制最小值 输出电流为240 mA (我认为电感纹波为 40%=> 400mA * 40%= 160mA)。

    计算:

    电感电流= 400mA;

    纹波= 40%

    最小值 输出电流 = 400mA -400mA *40%= 240mA

    最大值 输出电流= 400mA + 400mA *40%= 560mA

    以上是否正确?

    1.计算升压 IC 输出电流时是否需要考虑电感或 MOSFET 电流限制?

    2.这个 IC 是否支持瞬态响应? (如高达200usec 的500mA)该支持多大的电流?

    3.我会不会支持1590mA??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giridhar、

    我认为您提到的数据表是 TPS61040、而不是 TPS61040-Q1、请 单击此处 获取数据表。

    这两款数据表之间存在一些差异、例如、MOSFET 电流限制。

    您的计算不正确。 请查看我的以下评论:

    • 通常、"开关电感器电流限制"等于"(低侧) MOSFET 电流限制"。  它们 不是输出电流、
    • 计算最大 Iout 时、我们应使用最小 MOSFET 电流限制(325mA)、这是有保证的。
    • 此处粗略估算了最大连续 Iout。 假设 使用40%的电感器电流纹波比和90%的效率。
      • 输入电流 * 120%=最小 325mA 电流限制、然后输入电流= MOSFET/1.2 = 270mA。
      • 最大持续 Iout =最小 Vin *输入电流*效率/Vout = 5.3 x 270mA x 0.9/18.1 = 71mA
      • 请忽略我在最后回复中的计算、上面的一个更准确。

     根据您的描述、输出电流是具有(高达) 200us 高电平500mA 和低电平50mA 的脉冲负载。 50mA 信号低电平持续时间是多少、

    当500mA 的高电平脉冲出现时、所需的输入电流将远大于 MOSFET 的电流限值、因此会下拉 Vout。 假设 Cout 为47uF、则将出现2.2V 的 Vout 压降。 在500mA 脉冲之后、Vout 将逐渐恢复。 是否将恢复到18.1V 取决于低电平脉冲的持续时间。

    如果您看到任何问题、请告诉我。

    此致

    雷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    感谢您的答复。

    在我的应用中、 负载电流消耗为500mA < 200usec、最小负载为30mA 为连续电流。

    • 上述计算结果是否适用于所有升压转换器(如上文 IC)?
    • 升压转换器需要多长时间才能使输出再次稳定18.1V?

    此致、

    N·吉里达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Giridhar、

    对于具有峰值电流控制模式的升压、您可以参考以下方法来估算最大连续输出电流。

    • 输入电流 * 120%=最小 325mA 电流限制、然后输入电流= MOSFET/1.2 = 270mA。
    • 最大持续 Iout =最小 Vin *输入电流*效率/Vout = 5.3 x 270mA x 0.9/18.1 = 71mA

    对于脉冲电流负载、您可以根据从 Cout 中提取的总电荷估算脉冲高电平期间的 Vout 压降。

    回到您的情况、使 Vout 恢复为18.1V 所需的时间的粗略估算值为:

    • T_RECOVER = Cout * Vout 压降/(输入电流*(1-D)*效率- ILOAD)= 47uF * 2.2V /(270mA * 5.3/18.1 * 0.9 - 30mA)= 2.5ms

    这意味着、两个高电平500mA 脉冲之间的时间间隔至少为2.5ms、以便输出电压可以恢复到18.1V。

    此致

    雷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    谢谢你的答复。

    以上反馈可解决我的问题。

    我还有一个问题。 在数据表中、建议的 Cout 值为1uF。

    • 在输出端使用47uF 电容器是否可以? 是否对 IC 的运行(瞬态、负载和线路调节)有影响?
    • 我在哪里可以找到上面的公式? 是否有可用的应用手册?

    谢谢。此致、

    Giridhar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Giridhar、

    1uF Cout 适用于一般应用。 在您的情况下、  47uF 的大 Cout 可用于防止 500mA 脉冲出现时出现较大的 Vout 压降。

    VOUT 下降=脉冲高电平(500mA)*脉冲持续时间(200us)/Cout

    我附上了一个波形供您参考、条件是 Vin=5.3V、Vout=18.1、Cout = 48uF、Iout 脉冲高电平500mA、200us、 Iout 脉冲 低电平30mA、4.5ms。

    您可以看到、当 Iout 脉冲出现时、Vout 从18.1V 下降到16.1V、恢复到18.1V 大约需要3ms。

    无需担心如何使用 47uF Cout。

    此致

    雷