主题中讨论的其他器件: TPS61040
大家好、
我对 TPS61040-Q1 IC 有一些疑问。
1.最大值是多少 TPS61040-Q1 IC 支持的负载电流 在数据表中、I Saw ILIM = 450mA (MOSFET 电流限值)、开关电流限值为400mA。
2.此 IC 是否支持400mA 或450mA?
3.在我的应用中、如果我的负载电流500mA 高达200usec、正常负载电流为50mA、那么这个 IC 是否支持? 对 IC 输出电压是否有影响?
谢谢。此致、
N·吉里达尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我对 TPS61040-Q1 IC 有一些疑问。
1.最大值是多少 TPS61040-Q1 IC 支持的负载电流 在数据表中、I Saw ILIM = 450mA (MOSFET 电流限值)、开关电流限值为400mA。
2.此 IC 是否支持400mA 或450mA?
3.在我的应用中、如果我的负载电流500mA 高达200usec、正常负载电流为50mA、那么这个 IC 是否支持? 对 IC 输出电压是否有影响?
谢谢。此致、
N·吉里达尔
大家好、Giridhar、
TPS61040-Q1的最大输出 Iout 取决于电感器和 输出电压 。 您的应用中的 Vout 是多少?
在数据表中、MOSFET 最小电流限值和典型电流限值分别为325mA 和400mA。 325mA 是有保证的电流限制。
请注意、这是开关电感器电流的限制、而不是输出电流。
对于以40%的电感器电流纹波比和90%的效率进行的粗略估算、最大1590mA = Iout/Vout。
此致
雷
尊敬的 Lei:
我正在使用 TPS61040-Q1 IC 生成18.1V 输出。
基于数据表的 MOSFET 电流限制为350mA 至450mA、开关电感器电流限制为400mA


根据开关电感器限制最小值 输出电流为240 mA (我认为电感纹波为 40%=> 400mA * 40%= 160mA)。
计算:
电感电流= 400mA;
纹波= 40%
最小值 输出电流 = 400mA -400mA *40%= 240mA
最大值 输出电流= 400mA + 400mA *40%= 560mA
以上是否正确?
1.计算升压 IC 输出电流时是否需要考虑电感或 MOSFET 电流限制?
2.这个 IC 是否支持瞬态响应? (如高达200usec 的500mA)该支持多大的电流?
3.我会不会支持1590mA??
大家好、Giridhar、
我认为您提到的数据表是 TPS61040、而不是 TPS61040-Q1、请 单击此处 获取数据表。
这两款数据表之间存在一些差异、例如、MOSFET 电流限制。

您的计算不正确。 请查看我的以下评论:
根据您的描述、输出电流是具有(高达) 200us 高电平500mA 和低电平50mA 的脉冲负载。 50mA 信号低电平持续时间是多少、 ?
当500mA 的高电平脉冲出现时、所需的输入电流将远大于 MOSFET 的电流限值、因此会下拉 Vout。 假设 Cout 为47uF、则将出现2.2V 的 Vout 压降。 在500mA 脉冲之后、Vout 将逐渐恢复。 是否将恢复到18.1V 取决于低电平脉冲的持续时间。
如果您看到任何问题、请告诉我。
此致
雷
大家好、 Giridhar、
对于具有峰值电流控制模式的升压、您可以参考以下方法来估算最大连续输出电流。
对于脉冲电流负载、您可以根据从 Cout 中提取的总电荷估算脉冲高电平期间的 Vout 压降。
回到您的情况、使 Vout 恢复为18.1V 所需的时间的粗略估算值为:
这意味着、两个高电平500mA 脉冲之间的时间间隔至少为2.5ms、以便输出电压可以恢复到18.1V。
此致
雷
大家好、 Giridhar、
1uF Cout 适用于一般应用。 在您的情况下、 47uF 的大 Cout 可用于防止 500mA 脉冲出现时出现较大的 Vout 压降。
VOUT 下降=脉冲高电平(500mA)*脉冲持续时间(200us)/Cout 。
我附上了一个波形供您参考、条件是 Vin=5.3V、Vout=18.1、Cout = 48uF、Iout 脉冲高电平500mA、200us、 Iout 脉冲 低电平30mA、4.5ms。
您可以看到、当 Iout 脉冲出现时、Vout 从18.1V 下降到16.1V、恢复到18.1V 大约需要3ms。
无需担心如何使用 47uF Cout。

此致
雷