This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:UCC28056

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250375/ucc28056-ucc28056

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件: UCC28064A、PMP、 UCC28064

我正在将 UCC28056与 UCC25640A 集成

我从 UCC25640A 的输出为 32V@12.5A

UCC28056数据表显示、UCC28056可以驱动 PFC 功率级
功率高达300W、确保正弦

我需要帮助以查找功率为400W 的 PFC 级?

MIL-STD OK

您有何建议?  

请将参考设计、设计和设计计算器发送给我

此致

萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    UCC28056可以扩展至400W、但 UCC28064A 更适合 此功率级别。 此处是设计计算器: https://www.ti.com/lit/zip/sluc645。 产品页面: https://www.ti.com/product/UCC28064A

    请将以下参考设计作为接近您要求的起点:https://www.ti.com/tool/PMP31179、 https://www.ti.com/tool/PMP30763

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高射线

    感谢您的帮助

    我查看了两个参考设计

        A. PMP 31179

        B. PMP 30763

    该设计适用于360Hz - 800Hz

    我可以将同一部件用于60Hz 吗?或者必须使用 sluc645计算器 来选择部件吗?

    请提供建议

    此致

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我提供这些设计是因为它们是最符合您要求的参考设计(尽管是400Hz 而不是60Hz)。 您将需要根据不同的输入频率范围调整值。  对于 PFC 部分、请使用计算器满足您的400W 要求(以及您需要进行的任何其他更改)。 该参考设计对于布局和 与 LLC 的连接非常有用。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高射线

    感谢您的帮助

    查看参考设计 PMP 30763 PFC 原理图 L2是150uH @ 5A

    当我使用我的参数使用设计计算器时、我看到 L1、L2和电流的值不同

    但该设计为400W (30V@13.3A)? 我的设计还为400W 32V@12.5A

    只有 最低85V-265V 线路频率27-63Hz 的输入电压变化

    当我插入参考设计中的值时、它不会 提供150uH?

    基于参考设计、我可以在设计中使用相同的值

    请提供建议

    此致

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    应使用计算器工具提供的值(两个计算值中的较小值)。 请注意、本参考设计采用公共电感器 L2 、这会增加总升压电感。

    请以参考设计为例、并根据    系统的特定要求进行设计。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高射线  

    感谢您提供的信息

    我尝试将开关频率设置为27KHz、但计算器中的 TSET 值不会改变

    我阅读了数据表(UCC280664A)第16页 、我 不清楚这一点吗? 没有明确的公式? 参考设计 Rset 为82K、那么 参考设计开关频率设置为多少?

    请告诉我如何设置开关频率? 计算?

    请告知

    此致

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    请记住、这是一种转换模式(临界导通模式) PFC、因此频率将在线路周期内变化。 RT 设置最小周期计时器、决定最大开关频率。  最小开关频率通过从公式19和20中选择 LH 和 LL 中的较低值来设定。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高射线

    我已经将最小开关频率设置为50kHz、在本例中、我的电感器更小、峰值电流为7.38A

    50kHz 是个不错的选择?

    在计算器中、电感器值已知 min L =207uH、max L=114uH、因此我必须在150uH 等值之间选择电感器

    请提供建议

    此致

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    建议将开关频率设计为高于可闻范围(~25kHz)但低于~65kHz (用于 EMI 目的)、因此50kHz 可以工作。  对于最终的升压电感值、从公式19和20中的两个计算值中选择较低的值(在本例中为114uH)。 这将确保转换器始终以高于所需的 最小频率运行。 当您选择最终标准值时、110uH 或120uH 应该足够接近。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高射线

    请参阅随附的 PDF

    1.我使用 TI 模型 UCC28064运行 Simplis 工具

    Vout 为我提供400VDC 和405VDC 之间的正波

    我认为是正确的? 这是纹波吗?

    2. coe2e.ti.com/.../UCC28064_5F00_TRANS.pdfe2e.ti.com/.../UCC28064_5F00_TRANS_2D00_graph.pdfuple 上很难找到120uH 的电感。 如果将开关频率更改为45KHz、以便我可以使用150uH、该工具可用

    请提供建议

    此致

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    这是输出纹波(~1.25%)

    2.设计45kHz 来适应更为常见的电感值时不会出现问题。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高射线

    在 PMP30763 Rev_C PFC 原理图上 SchDoc
    U13输出(UVLO)连接 到 Vref 输入(UVLO)

    根据数据表、VREF 提供的输出电压是6V?

    电路是否正确?

    U13的用途是什么?

    请提供建议

    修订

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    PMP30763设计器已回答了这个问题:

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1072021/pmp30763-regarding-external-uvlo-circuit-u13

    该主题的标题为 UCC28056、目前所讨论的内容已从 UCC28056演变为 PMP30763和 UCC28064A。 如果 您将来有这方面的问题、为了获得更好的 支持并让更广泛的 E2E 社区受益、请以 PMP30763 和/或  UCC28064A 产品为主题开辟新的主题。

    此致、

    射线