Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28064A
主题中讨论的其他器件: UCC28064A、PMP、 UCC28064
我正在将 UCC28056与 UCC25640A 集成
我从 UCC25640A 的输出为 32V@12.5A
UCC28056数据表显示、UCC28056可以驱动 PFC 功率级
功率高达300W、确保正弦
我需要帮助以查找功率为400W 的 PFC 级?
MIL-STD OK
您有何建议?
请将参考设计、设计和设计计算器发送给我
此致
萨姆