This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220EVM-744:充电和放电之间的 SoC 值差异过大

Guru**** 2592090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261720/bq27220evm-744-soc-value-is-different-too-much-between-charging-and-discharging

器件型号:BQ27220EVM-744
主题中讨论的其他器件:BQ27220

因为标题 SOC (capacity())值在充电和放电期间差异太大。

我使用的是电池、实际 SOC 大约为17%。 测试条件如下。

测试情况1

  • 重新连接电池
  • 连接充电电缆
  • 引导器件
  • SoC 显示大约70%
  • 保持器件空闲并在大约10分钟后、SOC 从69%突然下降到7%。
    ( 考虑到我的器件的电流消耗、我认为实际容量会下降17%到7%。)

测试情况2

  • 重新连接电池
  • 充电电缆未连接。
  • 引导器件
  • SoC 显示大约17%

南 连接充电器时、SOC 显示异常、高值。

如何纠正这种现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq27220必须在充电电流流动之前启动、否则它将根据充电器提供的电压来估算