请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27220EVM-744 主题中讨论的其他器件:BQ27220
因为标题 SOC (capacity())值在充电和放电期间差异太大。
我使用的是电池、实际 SOC 大约为17%。 测试条件如下。
测试情况1
- 重新连接电池
- 连接充电电缆
- 引导器件
- SoC 显示大约70%
- 保持器件空闲并在大约10分钟后、SOC 从69%突然下降到7%。
( 考虑到我的器件的电流消耗、我认为实际容量会下降17%到7%。)
测试情况2
- 重新连接电池
- 充电电缆未连接。
- 引导器件
- SoC 显示大约17%
南 连接充电器时、SOC 显示异常、高值。
如何纠正这种现象?