请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H1101A-SP 您好!
当我在 TPS7H1101A-SP 产品页面上的 WCA PSpice 项目上运行交流分析时、我会得到750Hz 左右的0度交叉、伴随着49dB 的增益。 请参阅随附的原理图和波特图。 我认为这将是振荡的预测因素、因为它表明注入点的变化与 VOUT 同相的频率处存在增益。
但我也对总体相位图持怀疑态度。 低频相位不应该是180度吗、通常情况下这是负反馈? 这是其他 TI 稳压器的情况。 WCA 模式是否值得信任?
默认 WCA 原理图:
WCA AC 结果: