This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1101A-SP:WCA 模型的无关相位交叉

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H1101A-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262141/tps7h1101a-sp-extraneous-phase-crossing-with-wca-model

器件型号:TPS7H1101A-SP

您好!

当我在 TPS7H1101A-SP 产品页面上的 WCA PSpice 项目上运行交流分析时、我会得到750Hz 左右的0度交叉、伴随着49dB 的增益。 请参阅随附的原理图和波特图。 我认为这将是振荡的预测因素、因为它表明注入点的变化与 VOUT 同相的频率处存在增益。

但我也对总体相位图持怀疑态度。 低频相位不应该是180度吗、通常情况下这是负反馈? 这是其他 TI 稳压器的情况。 WCA 模式是否值得信任?

默认 WCA 原理图:

WCA AC 结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Azad、

    该相位行为是器件的真实行为。
    有关系统如何稳定的说明、请参阅:
    https://www.ti.com/lit/an/slva947/slva947.pdf

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢丹尼尔! 我必须回顾一下、但这似乎解决了我的担忧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的事实:我坐在几个办公室,詹姆斯 Roberge (引用在该文件)曾经坐在林肯实验室! 很遗憾我没早点知道这件事