This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74722-Q1:LM74722-Q1

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74722-Q1, LM74910-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255531/lm74722-q1-lm74722-q1

器件型号:LM74722-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74910-Q1

团队、您好!

我需要有关 LM74722-Q1短路保护的帮助、应用是驱动 HSD 输出。

当 HSD 输出处于短路状态时、AM 面临问题。 HSD 的电源由 LM74722控制。

当 HSD 输出处于短路模式时、LM74722损坏、无法提供保护。

请查找下面附加的电路并帮助我。

此致、

鲁德拉普拉萨德五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rudraprasad:

    LM74722-Q1无法检测过流并防止系统出现输出短路。

    为了实现输出短路保护、您必须考虑使用 LM74910-Q1。  LM749x0-Q1理想二极管控制器可驱动和控制外部背对背 N 沟道 MOSFET、从而模拟具有电源路径开/关控制及过流和过压保护功能的理想二极管整流器。 3V 至65V 的宽输入电源电压可保护和控制12V 和24V 汽车类电池供电的 ECU。 该器件可以承受并保护负载免受低至–65V 的负电源电压的影响。集成的理想二极管控制器(DGATE)可驱动第一个 MOSFET 来代替肖特基二极管、实现反向输入保护和输出电压保持。 在电源路径中使用了第二个 MOSFET 的情况下、该器件允许在发生过流和过压事件时使用 HGATE 控制将负载断开(开/关控制)。 该器件具有集成电流检测放大器、可提供具有可调过流和短路阈值的精确电流监控。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praveen、

    由于 PCB 已经制造、我们处于 危急情况、有没有办法可以防止 LM74722发生短路。 我们观察到、当高侧驱动器尝试保护负载免受短路影响时、lm74722失败。 我们增加了输出电容、使其工作了3到4次、 但后来失败了。

    如果无法实现、请确认 LM74910可以实现以下应用:

    我的应用用于驱动电感负载、额定电流为 25A@28V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rudraprasad:

    首先、我们应该了解 LM74722-Q1故障的根本原因。

    当下游电路 HSD 器件在检测到输出短路后关闭电源路径时、在 LM74722-Q1的输出 HSD 的输入端可能出现瞬时过压。 如果此瞬态过压高于 LM74722-Q1器件的绝对最大额定值、则器件可能会损坏。

    您能否将在输出短路期间捕获的波形与捕获的 LM74722-Q1输入和输出信号共享?