主题中讨论的其他器件: LM74910-Q1
团队、您好!
我需要有关 LM74722-Q1短路保护的帮助、应用是驱动 HSD 输出。
当 HSD 输出处于短路状态时、AM 面临问题。 HSD 的电源由 LM74722控制。
当 HSD 输出处于短路模式时、LM74722损坏、无法提供保护。
请查找下面附加的电路并帮助我。
此致、
鲁德拉普拉萨德五世
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、您好!
我需要有关 LM74722-Q1短路保护的帮助、应用是驱动 HSD 输出。
当 HSD 输出处于短路状态时、AM 面临问题。 HSD 的电源由 LM74722控制。
当 HSD 输出处于短路模式时、LM74722损坏、无法提供保护。
请查找下面附加的电路并帮助我。
此致、
鲁德拉普拉萨德五世
尊敬的 Rudraprasad:
LM74722-Q1无法检测过流并防止系统出现输出短路。
为了实现输出短路保护、您必须考虑使用 LM74910-Q1。 LM749x0-Q1理想二极管控制器可驱动和控制外部背对背 N 沟道 MOSFET、从而模拟具有电源路径开/关控制及过流和过压保护功能的理想二极管整流器。 3V 至65V 的宽输入电源电压可保护和控制12V 和24V 汽车类电池供电的 ECU。 该器件可以承受并保护负载免受低至–65V 的负电源电压的影响。集成的理想二极管控制器(DGATE)可驱动第一个 MOSFET 来代替肖特基二极管、实现反向输入保护和输出电压保持。 在电源路径中使用了第二个 MOSFET 的情况下、该器件允许在发生过流和过压事件时使用 HGATE 控制将负载断开(开/关控制)。 该器件具有集成电流检测放大器、可提供具有可调过流和短路阈值的精确电流监控。
尊敬的 Rudraprasad:
首先、我们应该了解 LM74722-Q1故障的根本原因。
当下游电路 HSD 器件在检测到输出短路后关闭电源路径时、在 LM74722-Q1的输出 HSD 的输入端可能出现瞬时过压。 如果此瞬态过压高于 LM74722-Q1器件的绝对最大额定值、则器件可能会损坏。
您能否将在输出短路期间捕获的波形与捕获的 LM74722-Q1输入和输出信号共享?