This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:在最小输入电压和输入功率增加时 PFC MOSFET 发热

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260528/ucc28180-pfc-mosfet-heat-at-minimum-input-voltage-and-input-power-increases

器件型号:UCC28180

尊敬的 Harish:

如前文所述、我们完成了相同的修改、但观察到在100V AC 等较低输入范围内 MOSFET 挂起和功率增加的结果相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您对 UCC28180提出疑问。

    很抱歉,由于 e2e 网站在维护上停机了几天,响应出现延迟。

    MOSFET 在低输入电压下会发热并在230VAC 工作、这一事实表明您必须使用足够高的热处理能力 MOSFET。 Excel 工作表显示的21W 是 FET 能够处理的过多。 另外、确保用良好的散热连接材料正确安装散热器。

    请在进行更改后告知我们您的观察结果。

    此致、

    哈里什