请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28180 尊敬的 Harish:
如前文所述、我们完成了相同的修改、但观察到在100V AC 等较低输入范围内 MOSFET 挂起和功率增加的结果相同。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Vivek、
感谢您对 UCC28180提出疑问。
很抱歉,由于 e2e 网站在维护上停机了几天,响应出现延迟。
MOSFET 在低输入电压下会发热并在230VAC 工作、这一事实表明您必须使用足够高的热处理能力 MOSFET。 Excel 工作表显示的21W 是 FET 能够处理的过多。 另外、确保用良好的散热连接材料正确安装散热器。
请在进行更改后告知我们您的观察结果。
此致、
哈里什