This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:4S3P 设计输入

Guru**** 2767925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250374/bq76920-4s3p-design-input

器件型号:BQ76920

这是我的设计、如果漏掉任何内容、我希望获得任何反馈。 我仍在努力实现 这一点、但除此之外、一切都已完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意识到某些连接不正确。 请查看最新的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我建议添加一个额外的与 C49电容器串联的 ESD 电容器、以防其中一个电容器发生故障、因此可实现冗余。  

    CHG FET 的栅极-源极之间可能需要一个齐纳二极管、以保护 MOSFET 免受超过其绝对最大值的影响。

    确保电池电流在布局中与 IC 接地分离、通常我们在使用网络连接/0 Ω 电阻器的参考设计/EVM 中执行这些操作。  

    我认为其他一切看起来都不错 。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BSS84的 VGS (最大值)为±20V。 我选择一个15V 齐纳二极管并像这样对其进行连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是接地配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    我不太清楚、我是打算为 Q4 FET 添加一个栅源齐纳二极管。

    布局 看起来不错! 确保高电流迹线能够承载电池电流。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是什么样子的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这看起来很好 。

    如果还有其他问题、请告诉我们!

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、从 VBAT 到-BATT 为这个电路供电会导致 REGOUT 上的电压为4.5V。 是否有任何想法或故障排除步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、从 VBAT 到-BATT 为这个电路供电会导致 REGOUT 上的电压为4.5V。 是否有任何想法或故障排除步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这如果您从 REGOUT 断开所有连接、您看到这个了吗? 我不明白它为什么是4.5V 的任何原因。 电路板上是否存在任何其他奇数电压?

    我刚刚注意到、VC0引脚应该有一个 RC 滤波器、与其他 VC0输入类似。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙