Other Parts Discussed in Thread: BQ34110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 您好、先生/女士:
请参考下图和 ggfile。
我们公司在电池组上使用了 BQ34110。
生产完成并打开 LF_EN 和 EOS_EN 功能后、 此时读数 SOC 显示为90%。
经过大约半个月的库存而未学习后、容量显示容量下降至79%。
发生概率约为3 ~ 4%、请帮助确认发生这种现象的原因。
请提供您的建议。
非常感谢。

GGfile 显示如下。