This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:SoC 损坏问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259482/bq34110-soc-drops-issue

器件型号:BQ34110

您好、先生/女士:

请参考下图和 ggfile。

我们公司在电池组上使用了 BQ34110。

生产完成并打开 LF_EN 和 EOS_EN 功能后、  此时读数 SOC 显示为90%。

经过大约半个月的库存而未学习后、容量显示容量下降至79%。

发生概率约为3 ~ 4%、请帮助确认发生这种现象的原因。

请提供您的建议。

非常感谢。

GGfile 显示如下。

e2e.ti.com/.../Gauge_5F00_5008_5F00_MP_5F00_20191113.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      请确保通过对20到30个电路板中的值求平均值来获取 CC Offset 和电路板失调电压、然后在生产期间将获得的值编程到其他电量监测计中;如果这无法解决问题、请尝试将 CC Deadband 加倍、看看问题是否仍然发生。