This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62871-Q1:有关 I2C 连接的查询

Guru**** 2813195 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62871-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260671/tps62871-q1-inquiry-about-i2c-connection

器件型号:TPS62871-Q1

您好!

我的客户正在考虑使用 TPS62871-Q1。

他们希望使用下方无 I2C 的 TPS62871-Q1、但这些器件尚未推出。

它们是否可以在 TI.com 上使用具有 I2C 连接的器件而不连接 I2C 引脚?

请告诉我们、在没有 I2C 连接的情况下使用 TPS62871QWRXSRQ1或 TPS62871Y1QWRXSRQ1时是否会出现任何预期问题。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的咨询。

    是的、可以订购 I2C 型号并在不具有 I2C 功能的情况下使用它们。 这可以很好地工作。 请确保将 未使用的 SCL 和 SDA 引脚连接到 GND。


    如需更多信息、请参阅数据表中的第9节"详细说明"。  

    此致、

    拉米恩