主题中讨论的其他器件: LM73605
大家好、
我找不到只用于定制设计的 Excel 工具 webench、
客户使用28V 输入电压转换为17.5V 输出、Iout TDC 为7.5A
如果选择的电感器为6.8uH、那么他们应该如何选择"输出电容"和"频率"来满足+-5%的输出纹波电压?
您能为我们运行两种场景的仿真
频率为500kHz、我们应在输出电容处添加多少22uF 来符合规范
2.如果我们使用4x22uF,我们应该设置什么频率才能达到规格
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我找不到只用于定制设计的 Excel 工具 webench、
客户使用28V 输入电压转换为17.5V 输出、Iout TDC 为7.5A
如果选择的电感器为6.8uH、那么他们应该如何选择"输出电容"和"频率"来满足+-5%的输出纹波电压?
您能为我们运行两种场景的仿真
频率为500kHz、我们应在输出电容处添加多少22uF 来符合规范
2.如果我们使用4x22uF,我们应该设置什么频率才能达到规格
您好!
如果您在28Vin|17.5Vout|7.5A|500kHz 条件下使用 WEBENCH 进行仿真、您可以看到下面的稳态输出电压结果。

已导出 WEBENCH 设计: webench.ti.com/.../SDP.cgi
使用 ESR 非常低的 MLCC 电容器将导致低输出电压纹波。 仿真显示了输出端大约12mV 的纹波、这肯定符合您的输出纹波电压精度要求。
仿真设计适用于34.4uF 有效输出电容。 根据 MLCC 电容器的额定电压和外壳尺寸、我认为一个好的设计是使用2 x 47uF、额定电压为25V。
此致、
吉米
谢谢 Jimmy、
更新原理图,因为他们想确保直流/直流转换 器在输入电压下降到15V(Voff)时被禁用,但他们需要大约17V 的 UVLO Von,所以他们 在 EN 引脚插入一个12V 齐纳二极管, 这是否可以实现他们想要的?
请帮助检查这里是否有其他问题
您好!
客户应仅使用外部 UVLO 分压器来设置 Von 和 Voff。
关断电压取决于 Von 和器件的迟滞和上升电压。

不过、我找到了介绍允许可调节迟滞的设计的文档。 也许您可以浏览博客(https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-to-add-hysteresis-to-a-dc-dc-converter)、实现 R_hysteresis 电阻器以更加精细地控制 Von 和 Voff。 我本人并未亲自进行这方面的测试、但博客中展示了一个使用 LM73605降压转换器的示例、因此我认为它对 LM61495转换器的工作方式是相同的。
此致、
吉米
尊敬的 Fred:
我继续在器件的 PSPICE 中放一个类似的电路、就像我提到过的、使能端的齐纳二极管网络从 VIN 提供12V 的压降、并且器件正在进行开关和调节。 您需要调整原理图的其余部分以使其与您的完全匹配、但为此、EN 应保持相同的工作状态。 不过、在17V/15V 时打开/关闭对我无效。 您可能需要调整 UVLO 电阻器。


此致、
Henrye2e.ti.com/.../LM61495_5F00_PSPICE_5F00_TRANS_2D00_08102023.zip
尊敬的 Fred:
下面随附了 von = 17V、voff = 15V 的屏幕截图。 Rtop = 25千欧、Rbottom = 10千欧。


e2e.ti.com/.../LM61495_5F00_PSPICE_5F00_TRANS_2D00_08142023.zip
此致、
亨利