This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:关于 bq76952典型电路图中的器件参数范围

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254029/bq76952-about-the-device-parameter-range-on-the-typical-circuit-diagram-of-bq76952

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ76940

您好、 TI 的专家,

我想对 bq76952设计原理图器件进行标准化、并想了解 bq76952数据表文档的68页、关于 bq76952的典型电路图参数、上述每个器件是否有相关的值范围和器件封装建议、 因为我想知道与典型电路图不同的微调值的影响。
例如
1. REGIN 和 VSS 之间的22nF 电容器、此电容器仅用于滤波、我可以将其更改为200nF 吗?
2.能否将 REG1和 VSS 之间的1uF 电容更改为其他电容值?
3.电芯电压采样输入是220nF 时,如果改为100nF 会受到影响吗?
4.在 DFETOFF、CFETOFF 和 RST_SHUT 连接到 MCU 引脚时、是否需要添加100pF 电容器? 如果不能、会发生什么情况?
5. NTC 上的 TS1温度采样将是470pF、那么我可以将电容更改为100pF 吗?
6.将 ALERT 引脚连接到 MCU 以进行信号处理。 是否需要添加一个1M 电阻以弱下拉 VSS? 我看到其他类似这样的设计
如您所见、我需要一个与原理图参数范围建议类似的文档、是否可以提供该文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    回答您的每一个问题:

    1. 请使用产品说明书建议的电容器值。  具有不同的电容器值可能会 影响电路瞬变、并可能影响内部 LDO 的性能。
    2. 请再次使用数据表建议值来保持内部 LDO 性能的完整性。
    3. 是的、减少 VC 引脚电容器将降低 RC 时间常数、而这将影响电路瞬变。  如果 RC 时间常数过低、则滤波器将无法有效地减少短路事件期间的瞬态。  如果预计系统中会出现高瞬变、请增加电阻值、以便在电容值较低的情况下保持足够高的 RC 常数。  不过、这会降低电池平衡电流、因此请记住这一点。
    4. 这些引脚未列为需要电容器、如果没有电容器、它们应该没有问题。  使用电容器可能有助于噪声滤除、这可能适合 ADC 测量、具体取决于引脚的配置方式。
    5. 使用不同电容器值是可以的。  主要问题是使用的电容过大、这将在热敏电阻被偏置和测量时影响稳定时间。
    6. 您能否详细说明如何配置引脚? 如果您想要一份包含原理图创建说明的文档、我建议查看 数据表中的第16.2节"典型应用 "、并观看该视频:《为 BQ769x2电池监控器创建原理图》- YouTube

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:

    1、关于第6点、我需要配置 ALERT 引脚来选择高电平有效、使用 REG1 3.3V 作为警报功能、默认为低电平、在触发警报后输出高电平、高电平信号将提供给 MCU 进行检测处理、 同时驱动5.1K 下拉(位于 G S 引脚之间的电阻器) NMOS 断开。 设置中的 ALERT 引脚配置配置为0x2a。 这有什么问题吗?


    2. BQ76952、BQ76942和 BQ769142的引脚等效图(TI.com.cn)
    关于本链接文档第4页上 ALERT 引脚的内部等效图、在第1点配置 ALERT 后、是在开启两个 MOSS 控制模式后将 ALERT 引脚直接上拉至 REG1。 还是在1M 之后连接到控制?如何拉至 REG1?


    3. https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/bq76940.pdf?ts = 1691919264753&ref_url=https%253A%252F%252Fcn.bing.com%252F
    在 bq76940文档的第26页、它写道、建议将500K~1M 连接到 VSS。 为什么会这样呢? 我是指这样的情况、因此我使用1M 下拉接地。 这适用于 bq76952系列吗?

    希望来回答。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    1. 您应该可以使用 Reg1 3.3V 让 ALERT 引脚保持高电平有效、但是您能提供一个图纸或原理图、其中显示连接到引脚的电路、这样我就可以更清楚地了解这一点吗?  描述有点模糊。  配置  设置:配置:ALERT 引脚配置 0x2A 非常适合您的应用、因此应该没问题。
    2. 您所设置的电流设置将在没有1MOhm 电阻器的情况下使电流通过路径。   仅当 ALERT 引脚配置为弱上拉至 REG1时、才使用1M Ω 电阻路径、如果使用 REG1作为输出高驱动(如有)、不建议这样做。
    3. 在 BQ76940外部添加一个1M Ω 电阻器用于去抖、因为该器件没有内部去抖支持。  在 BQ76952上应该无需执行此操作。  请勿采纳 BQ769x0系列中的电路建议并将其应用于 BQ769x2系列。  这些是非常不同的器件。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:

    1.如下图所示、ALERT 引脚配置配置为0x2a、默认低电平触发一个到 MCU 的警报输出高电平。
    如何配置 ALERT 引脚配置、以通过一个1M 电阻器将内部弱上拉电阻连接到 REG1?
    3.如果第一个点将 ALERT 引脚配置为如下图所示的0x2a、那么是否需要移除 bq76952不需要的1M 电阻和330pF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:

    至于开头的第四个点、我需要将 DFETOFF、CFETOFF 和 RST_SHUT 连接到 MCU 进行控制。
    1.将 DEFTOFF 引脚配置为 DEFTOFF 功能、并将 CFETOFF 配置为 CFETOFF 功能、如下图中的寄存器所示。 是否需要添加100pF 电容滤波器?
    2.我需要使用 RST_SHUT 引脚作为关断引脚、MCU 输出高电平、如下图所示、我需要 C5和 R3吗、因为我看到在典型电路图中添加了两个 RC、功能是什么?
    希望来回答。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    将 ALERT 引脚寄存器设置为0x2A 会使该引脚为高电平有效。  这意味着、如果在发生不良事件的情况下从 BQ76952向 MCU 发送警报信号、它将发送高电平信号。  没有警报时、引脚的默认状态为低电平。

    如果您要使用 REG1的弱上拉、则需要以不同的方式配置 ALERT 引脚、即0x2A。  目前、高电平有效设置可防止您启用 REG1的弱上拉、因为您的输出高电平驱动使用 REG1 LDO。   有关详细信息、请参阅 TRM 中的第13.3.2.11节(BQ76952技术参考手册(修订版 B)(TI.com))

    您显示的配置应该没有问题。  据我所知、BQ76952不需要去抖支持、就像所需的 BQ769x0系列器件一样、但在 BQ76952 ALERT 引脚上具有一个1m Ω 弱下拉电阻和一个滤波电容器就可以了。  不过、请注意、有许多针对 BQ769x0系列的电路建议不适用于 BQ769x2系列、因此请务必遵循相应的文档。

    电容器用于滤波、您可以决定您的系统是否需要此功能。  将它们保留在 不应损害引脚的功能。  如果希望 CFETOFF 和 DFETOFF 引脚具有 CFETOFF 和 DFETOFF 属性、则一定要确保 PIN_FXN1 = 1。  如果位0和位1的值均为0、则 CFETOFF 配置为"SPI_CS 或未使用"、并且 DFETOFF 配置为"未使用"。  请参阅  TRM 中的第13.3.2.9节和第13.3.2.10节。

    要使用 RST_SHUT 引脚关断 BQ76952、您必须将该引脚保持在高电平超过1秒。  EVM 中所示的10k Ω 接地电阻 可能用于确保 RST_SHUT 引脚在未有效置位为高电平时保持低电平。  电容器最有可能进行滤波。

    此致!

    安德里亚