主题中讨论的其他器件: BQ76940
您好、 TI 的专家,
我想对 bq76952设计原理图器件进行标准化、并想了解 bq76952数据表文档的68页、关于 bq76952的典型电路图参数、上述每个器件是否有相关的值范围和器件封装建议、 因为我想知道与典型电路图不同的微调值的影响。
例如
1. REGIN 和 VSS 之间的22nF 电容器、此电容器仅用于滤波、我可以将其更改为200nF 吗?
2.能否将 REG1和 VSS 之间的1uF 电容更改为其他电容值?
3.电芯电压采样输入是220nF 时,如果改为100nF 会受到影响吗?
4.在 DFETOFF、CFETOFF 和 RST_SHUT 连接到 MCU 引脚时、是否需要添加100pF 电容器? 如果不能、会发生什么情况?
5. NTC 上的 TS1温度采样将是470pF、那么我可以将电容更改为100pF 吗?
6.将 ALERT 引脚连接到 MCU 以进行信号处理。 是否需要添加一个1M 电阻以弱下拉 VSS? 我看到其他类似这样的设计
如您所见、我需要一个与原理图参数范围建议类似的文档、是否可以提供该文档。