This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:BQ79XX Autosar CDD 集成

Guru**** 2535000 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255476/bq79600evm-bq79xx-autosar-cdd-integration

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

大家好!   

我正在尝试将 BQ79XX Autosar CDD 集成到自动车项目中、我有以下问题:  

BQ79600器件无法唤醒。  

硬件设置如下所示。  

BQ79600器件通过 SPI 连接到 MCU、并通过 菊花链将两个器件一个 BQ7971X 和一个 BQ7973X 连接到 BQ79600。

我还将在此处附加一个屏幕截图、  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有几个问题:

    1.您的系统看起来像这样吗?

    通道4信号是什么?

    3、您的测试程序是什么?  

    4.如何知道设备没有被唤醒? 它只是不是为 SPI 通信输出、还是器件没有拉更多电流等?

    5. BQ79600的功率是什么样子的?

    请告诉我。  

    此致!

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、  

    感谢您的回答。 以下是您的问题的答案:

    1是的、设置与您在照片中展示的设置相同。  

    2. 4信号为 SPU_RDY

    3.我正在 以100ms 的任务运行 Ticabstri Func_Main ()函数,我希望设备被唤醒,我可以读取电池电压。 但在我看来、  CDD 仍处于初始状态。

    4.当我使用 USB2Any 设备与 TI GUI 一起使用时,当设备唤醒时,绿色 LED 亮起,在我的情况下 LED 熄灭。 此外、自动寻址在解串器上

    5.我没有监控电源。  还将检查功率。  

    您是否认为从您这边唤醒 Ping 看起来不错?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设备似乎没有正确通信。 虽然分辨起来有点难、但唤醒 ping 的时间应为3ms 至5ms、看起来此唤醒 ping 的长度大约为2.5ms。 如果延长脉冲宽度会发生什么情况?

    此致!

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    BQ79600用户手册中规定唤醒 ping 应介于2.5ms 和3ms 之间。  

    我曾尝试 将唤醒 ping 增加到2.5-3ms 的间隔、但行为是相同的。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是对的、感谢您指出这一点。 将器件与 USB2ANY 配合使用时、是否也使用 MCU?  

    此致!

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    当我使用 usb2any 时、我不使用 MCU、我会将 usb2any 直接连接到我的 PC、并一起使用与 TI GUI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、很好。 您的用例(带 MCU)的跳线配置是什么? 堆栈器件应配置为作为堆栈器件进行通信。  

    此致!

    南锡