主题中讨论的其他器件:USB2ANY
大家好!
我正在尝试将 BQ79XX Autosar CDD 集成到自动车项目中、我有以下问题:
BQ79600器件无法唤醒。
硬件设置如下所示。
BQ79600器件通过 SPI 连接到 MCU、并通过 菊花链将两个器件一个 BQ7971X 和一个 BQ7973X 连接到 BQ79600。
我还将在此处附加一个屏幕截图、

谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我正在尝试将 BQ79XX Autosar CDD 集成到自动车项目中、我有以下问题:
BQ79600器件无法唤醒。
硬件设置如下所示。
BQ79600器件通过 SPI 连接到 MCU、并通过 菊花链将两个器件一个 BQ7971X 和一个 BQ7973X 连接到 BQ79600。
我还将在此处附加一个屏幕截图、

谢谢!
大家好、Nancy、
感谢您的回答。 以下是您的问题的答案:
1是的、设置与您在照片中展示的设置相同。
2. 4信号为 SPU_RDY
3.我正在 以100ms 的任务运行 Ticabstri Func_Main ()函数,我希望设备被唤醒,我可以读取电池电压。 但在我看来、 CDD 仍处于初始状态。
4.当我使用 USB2Any 设备与 TI GUI 一起使用时,当设备唤醒时,绿色 LED 亮起,在我的情况下 LED 熄灭。 此外、自动寻址在解串器上
5.我没有监控电源。 还将检查功率。
您是否认为从您这边唤醒 Ping 看起来不错?