This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DKEVM:如果双 USB-C 端口产品仅从 USB-C 接收电源、需要哪些跳线设置?

Guru**** 2513345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489, TPS65988DJEVM, TPS65988DK, TPS65988DKEVM, TPS65988, TPS65988DJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256776/tps65988dkevm-what-are-the-required-jumper-settings-for-a-dual-usb-c-port-product-that-receives-power-only-from-usb-c

器件型号:TPS65988DKEVM
主题中讨论的其他器件: TPS65988、LM3489、 TPS65988DJ、TPS65988DJEVM 、TPS65988DK

我们将生产具有2个 USB-C 端口的产品。  

本产品将在24V 直流电下运行、但我们将通过其中一个 USB-C 端口提供的任何电压(5V、9V、15V 或20V)生成该电压。

为了使产品正常工作、需要将其连接到主机 PC。  当仅连接到主机 PC 时、它将从该 USB-C 端口获得电源。

如果还通过"From Power Adapter"端口连接到 USB 充电器、则此端口应为产品供电。   

我们将包含一个可变稳压器、因此 当 USB-C 电源适配器有剩余电压时、我们可以为主机提供5V、9V、15V 或20V 电压。  

专门用于连接到主机 PC 的 USB-C 端口可接收和输送功率、以及处理 USB2数据通信。  第二个端口只接收电源。

如何使用 TPS65988DKEVM 来模拟我们的 PD 要求?  EVM 除了能为主机提供超出"供电适配器"端口上接收到的电压之外、还能完成所有其他功能。

请向我提供 EVM 跳线设置以及一个示例.prj 文件、我可以使用该文件在开始时根据要求进行修改。

谢谢。

大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!  

    我目前正在寻找创建和测试示例项目(.pjt)文件。 我也会确认 EVM 跳线设置、并尽快返回给您。  

    此致!

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 对于这两个端口、我是否需要使用外部开关?对于仅接收电源的端口、是否可以使用内部开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:

    TPS65988EVM 开箱即用、具有适用于 TPS65988器件的跳线配置。 通过此配置、两个内部电源路径可配置为适合各个 Type-C 端口的发送器路径。 两个外部电源路径可配置为适合各个 Type-C 端口的接收器路径。

    我将"From Host"端口称为"Port A"、将"From Power Adapter"端口称为"Port B"

    端口 A 同时用于拉电流和灌电流、因此需要内部开关和外部开关来测试 EVM 上的 DRP (双角色端口)功能。

    由于端口 B 仅为受电方、因此您可以选择使用内部或外部电源路径。 无论您选择什么、都 可以通过项目文件对其进行重新配置、以用作接收路径。

    此外、默认跳线设置足以支持您的初始测试。 此信息位于 随附文档的第7页。  

     e2e.ti.com/.../TPS65988-Evaluation-Module.pdf

    希望这对您有所帮助!  

    此致!

    詹姆斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试使用灌电流路径的内部路径使端口 B 正常工作。  按如下方式设置跳线:

    我不能得到这样的东西工作。  我想以这种方式使用 PD 控制器、因为它需要的电路更少。  如果可能、我不想在端口 B 上包含外部开关。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供适用于这些跳线设置的.prj?  我已经有一个 E2E 线程、最终.prj 无法运行。  在提供的.prj 中、当连接到端口 A 时、内部和外部开关均已激活。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    您是否能够提供之前在您的终端上不起作用的.pjt 文件?  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TID1245322_5F00_2707_5F00_VT0.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按如下方式更改了跳线:

    然后、在查看信号时发现:

    绿色:PP_HV1

    黄色:外部 P-MOSFET 栅极电压

    蓝色:常见的 P-MOS 源极电压

    粉色:SYSPWR

    端口 A 连接到 NB 时会发生这种情况:

    当 USB 充电器插入端口 B 时会发生这种情况

    当充电器从端口 B 断开时会发生这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我们正在提供一个示例 pjt 来测试您制定的基本要求。  

    在使用内部电源路径方面、EVM 设计为使用内部路径(在端口1和端口2的 GUI 中分别标记为 PP1和 PP3)作为源路径、而外部路径(分别为端口1和端口2的 PP2和 PP4) 是为灌电流路径设计的。  我们正在研究是否可以使用内部灌电流路径、因为内部路径直接连接到系统端的直流/直流(确切地说是 LM3489)。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我们正在研究是否可以使用内部灌电流路径、因为这些路径直接连接到系统端的直流/直流(确切地说是 LM3489)。"

    我的理解是、应该使用跳线对其进行更改-对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    是的、正确。 这可以通过您配置的跳线设置进行更改。

    工程文件配置必须与上述跳线设置匹配、这样才能在 EVM 上运行。 我已配置了一个可正常工作的工程文件、因此端口 A (端口1)是仅源端口(PP_HV1/PP1)、端口 B (端口2)是仅接收端口(PPHV2/PP2)。 我知道您的应用需要端口 A 作为 DRP (拉电流和灌电流)。 我将进行测试、并为您提供适用于您的特定应用的项目文件。

    现在、如果您能够使用端口 A 供电和端口 B 受电、请告诉我。  

    此致、  

    Aya

     e2e.ti.com/.../TPS65988DK_5F00_PortA_5F00_Src_5F00_PortB_5F00_Snk.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Aya、

    以下是我的进度

    1.将端口 B 连接到充电器

    2.将端口 A 连接到笔记本电脑

     结果:I 可以使用端口 A 提供拉电流(19.2V、电流消耗1700mA)、使用端口 B 提供灌电流(20V)

    在 PD 分析仪上的一切看起来都正常。

    下一个测试:

    1.将端口 B 连接到充电器

    2.将端口 A 连接到 三星 S8手机

    结果: 在端口 A 上进行采购时会反复尝试。   

    PD 分析仪的屏幕将填充 VBUS、  

    我在 SYSPWR 至 GND 上有一个负载电阻器用于测试。  遗憾的是、在探测物体时、我凸起了电阻器引线并将 SYSPWR 短接到 GND。  之后、该电路板最多只能为笔记本电脑的 onj 端口 B 提供5V 的 电压。在此之前、分析器显示、它的供电电压为19.2V。   

    我需要一个新的 EVM。  您是否在 EVM 上尝试过项目文件?   

    我已经和我有了相当长的时间。  唯一可用的 EVM 是 TPS65988DJEVM。  我订购了这个、询问了如何让东西在 E2E 上使用我的应用程序。  我被告知我不能使用它,因为它是 DJ 版本。  我无法找到 DK 版本的可用性、因此询问我是否将 TPS65988DJ 替换为 TPS65988DK、 如果这样可行。  我被告知是的。  我们有合同 SMT 房屋互换。  它没有工作。  我发现焊点不良。  我修复了这个问题、但无法使一些东西正常工作-我不相信它是项目文件、或者以前是否有硬件问题、但  现在我肯定损坏了电路板。

    我想订购一个新的 TPS65988DKEVM、但未能在 TI 网站或其他任何地方订购。  当我按下请求按钮时  

    www.ti.com/.../TPS65988DKEVM

    然后、我收到  一个看起来与请求软件有关的表单。  我现已填写此内容两次、没有收到任何可导致我能够订购 EVM 的回复。

    有关我们的要求的更多详细信息:   

    我们的系统需要35W 的最大功率。  如果小于可用值、则产品功能受限(这对于此产品是可以的)。  端口 B 上接收到的任何多余功率将反馈给端口 A。

    您是否能够使用我们确定的必要跳线在 EVM 设置上创建.prj 文件并证明可以满足我的要求?  如果您可以这样做、那么我应该没问题。

    大卫。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    1 -对于您的第一次测试、一切似乎都按预期工作。 端口 A 是拉电流、端口 B 是灌电流、如 GUI 和跳线中的配置所示。  

    2-我能够满足您的初始要求:端口 A --> DRP (拉电流和灌电流)端口 B -->仅使用内部电源路径。 我在上述所有3种场景中使用 TPS65988DK EVM 以及双板测试了下面的项目文件、 该行为符合功率协商方面的预期(我没有在端口 A 上测试数据功能、但应该不会有问题、只是想确保我们首先考虑功率方面)。

    跳线设置与我们之前的讨论保持不变:

    请参阅以下该工作案例的工程文件:

     e2e.ti.com/.../TPS65988DK_5F00_PortA_5F00_DRP_5F00_PortB_5F00_Sink.pjt

    很抱歉听说 EVM 已损坏。 我将联系我们的一位专家、看看您是否可以进行维修。 此外、我将查看 TPS65988DK EVM 的当前可用性状态、并就此与您联系。  

    目前、我希望您能够确信使用 TPS65988DK EVM 能够满足您的项目设计要求。 如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    Aya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Aya! 很高兴听到你能够满足我的初始要求! 我怀疑我甚至在昨晚之前就已经损坏了我的电路板。

    确定不询问是否对电路板进行了维修。

    我相当有信心,我可以继续使用原理图,而不是花更多的时间使用 EVM (我学到了很多,但不幸的是,这是困难的方式:-).  

    我对 TPS65988DK_PORTA_DRP_PortB_SINK.prj 项目文件有疑问。   

    我的理解是、内部和外部开关都按如下方式分配在页面上。  是这样吗?  我 理解的、PP1-PP4是否用于内部和外部路径?

    我的理解是、需要将 PP3开关配置分配为仅受电方(输入)。  如果将其设置为"PP Switch Disabled",它如何工作?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    没问题!

    是的、正确。 PP1 (PP_HV1)和 PP2 (PP_HV2)是内部电源路径。  PP3 (PP_EXT1)和 PP4 (PP_EXT2)是外部电源路径。  

    两个内部高压电源路径是双向的、可用作灌电流或拉电流、或两者兼而有之。 GUI 中有一个设置可将 PP1更改为"作为受电方或供电方的 PP 开关"。 您无需使用外部电源路径。  

    我拔下连接 PP3的跳线电缆、行为保持不变。  

    此致、  

    Aya