Other Parts Discussed in Thread: LM3489, TPS65988DJEVM, TPS65988DK, TPS65988DKEVM, TPS65988, TPS65988DJ
主题中讨论的其他器件: TPS65988、LM3489、 TPS65988DJ、TPS65988DJEVM 、TPS65988DK
我们将生产具有2个 USB-C 端口的产品。
本产品将在24V 直流电下运行、但我们将通过其中一个 USB-C 端口提供的任何电压(5V、9V、15V 或20V)生成该电压。
为了使产品正常工作、需要将其连接到主机 PC。 当仅连接到主机 PC 时、它将从该 USB-C 端口获得电源。
如果还通过"From Power Adapter"端口连接到 USB 充电器、则此端口应为产品供电。
我们将包含一个可变稳压器、因此 当 USB-C 电源适配器有剩余电压时、我们可以为主机提供5V、9V、15V 或20V 电压。

专门用于连接到主机 PC 的 USB-C 端口可接收和输送功率、以及处理 USB2数据通信。 第二个端口只接收电源。
如何使用 TPS65988DKEVM 来模拟我们的 PD 要求? EVM 除了能为主机提供超出"供电适配器"端口上接收到的电压之外、还能完成所有其他功能。
请向我提供 EVM 跳线设置以及一个示例.prj 文件、我可以使用该文件在开始时根据要求进行修改。
谢谢。
大卫