This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7701-Q1:当输出对电源短路(对电池短路)时、ERR 处于高电平、而不是被拉至低电平、SENSE1 ADC 通道值为0。

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7702-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256214/tps7b7701-q1-when-the-output-is-short-to-the-power-short-to-battery-the-err-is-high-not-pulled-low-and-the-sense1-adc-channel-value-is-0

器件型号:TPS7B7701-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7B7702-Q1

您好、TI 专家。

   

 tps7b7701芯片用于 FM 天线诊断电路。 我已经 忘记了一个问题。 当天线输出对电池短路时、ERR 引脚不会被拉低、并且 SENSE1 ADC 通道值的读数为0、这似乎与数据表第13页不一致、

当天线加载开路时、ADC 读数也为0、无法区分电池短路。 请查看此问题。 谢谢!

此致!

珍妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny:

    您能否分享一张"电池短路截屏? 0V 的开路负载 SENSE1电压是正常的和预期的、但您所述的电池短路检测听上去并不正常。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

      "电池短路的范围快照"? 您是否需要了解电池短路的测试方法? 我上传了 三 张图片。 图1是演示测试图像、图2 是 FM ant.、图3是 tps7701原理图。 在图1中,蓝线一个点是"FM_IN_M",它是图2中的"1"的红圈。 蓝色线连接到电池。

    此致!

    珍妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny:

    我忘记了此器件的这个细节-电池短路检测仅在 EN 信号的上升沿发生、因此如果在正常工作期间发生电池短路事件、器件将无法识别它。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick J ü,

      感谢您的答复。

      我已 在您上次回复中提到的规范中找到了详细信息。 下一页显示"正常运行"、 可能检测到电池短路。 说明如下。

    此致!

    珍妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny:

    在查看您之前的评论时、我对您描述的内容感到困惑。 电池是否为12V? 您是否认为蓄电池电压已短路至 J1300的引脚1? 电池电压是否短接到 TPS7B7702-Q1输出?

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    关于您的问题" 电池是12V 吗? 您是否认为蓄电池电压已短路至 J1300的引脚1? 电池电压是否对 TPS7B7702-Q1输出短路?" 是的,你是对的, 三个问题 都是对的。 J1300的引脚1连接到 TPS7B7702-Q1输出。  这种  "对蓄电池短路"操作是否正确 ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny:

    我明白了。 那么 VDD_12V 从何而来? 它与 J1300引脚1网络相同吗?  

    在这种情况下、输入似乎等于输出、因为输入电压为12V、并且12V 也对输出短路、对吧? 如果是、则不会出现反向电流、因为没有电势驱动电流、并且 TPS7B7702-Q1在正常工作期间不会标记电池短路。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick J ü,

    VDD_12是电路板的电源。 J1300引脚1网络的电压为11.2V。

     我想知道 规格中的哪种"电池短路"情况? 为什么会发生"LDO 开关锁闭、ERR 引脚置位为低电平"?

    逐字记录、

    珍妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny:

    那么、VDD_12实际上是12V 电源、而是由同一电源对输出进行短路?

    如果在 EN 的上升沿期间 VOUT = VIN、ERR 引脚将被拉低。 如果在器件已导通且 VOUT = VIN 时发生短路、ERR 不会被拉至低电平。 如果在器件已开启时发生短路、从而 VOUT > VIN、则会检测到反向电流、并且 ERR 引脚将被拉至低电平。  

    在我看来、在器件已经开启的情况下、VOUT = VIN、因此 ERR 引脚未被拉至低电平。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    是的、 VDD_12为12V、  J1300引脚1网络的电压为11.2V、这两个电压不是非常相同。

    实际测试结果似乎与您所说的一致。

    ,、 此项目的要求是器件可以 在开启时检测电源短路情况。 那么、是否应该修改硬件原理图? 我想知道如何 修改。

    逐字记录、

    珍妮   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny:

    我看不到使其正常工作的好方法、因为通道1的输出电压已经设置为接近输入电压。 在本主题中、通道1的负载电流是多少? 余量小于500mV、因此如果超过100mA、器件几乎已经处于压降状态。 一种可能使 STB 检测工作的方法是在输入端放置一个二极管、使实际 LDO 输入类似于低于电池电压的二极管压降、从而在 STB 事件期间产生反向电流。 但是、由于余量如此有限、因此没有任何回旋余地来将输入降低至低于电池电压、同时仍保持适当的调节。  

    此致、

    尼克