主题中讨论的其他器件:TPS7B7702-Q1
您好、TI 专家。
tps7b7701芯片用于 FM 天线诊断电路。 我已经 忘记了一个问题。 当天线输出对电池短路时、ERR 引脚不会被拉低、并且 SENSE1 ADC 通道值的读数为0、这似乎与数据表第13页不一致、
当天线加载开路时、ADC 读数也为0、无法区分电池短路。 请查看此问题。 谢谢!
此致!
珍妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家。
tps7b7701芯片用于 FM 天线诊断电路。 我已经 忘记了一个问题。 当天线输出对电池短路时、ERR 引脚不会被拉低、并且 SENSE1 ADC 通道值的读数为0、这似乎与数据表第13页不一致、
当天线加载开路时、ADC 读数也为0、无法区分电池短路。 请查看此问题。 谢谢!
此致!
珍妮
您好、Jenny:
那么、VDD_12实际上是12V 电源、而是由同一电源对输出进行短路?
如果在 EN 的上升沿期间 VOUT = VIN、ERR 引脚将被拉低。 如果在器件已导通且 VOUT = VIN 时发生短路、ERR 不会被拉至低电平。 如果在器件已开启时发生短路、从而 VOUT > VIN、则会检测到反向电流、并且 ERR 引脚将被拉至低电平。
在我看来、在器件已经开启的情况下、VOUT = VIN、因此 ERR 引脚未被拉至低电平。
此致、
尼克
您好、Jenny:
我看不到使其正常工作的好方法、因为通道1的输出电压已经设置为接近输入电压。 在本主题中、通道1的负载电流是多少? 余量小于500mV、因此如果超过100mA、器件几乎已经处于压降状态。 一种可能使 STB 检测工作的方法是在输入端放置一个二极管、使实际 LDO 输入类似于低于电池电压的二极管压降、从而在 STB 事件期间产生反向电流。 但是、由于余量如此有限、因此没有任何回旋余地来将输入降低至低于电池电压、同时仍保持适当的调节。
此致、
尼克