This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3805:直流/直流

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2802, UCC2804, UCC3805, UCC2805, UCC2803, UCC2801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259437/ucc3805-dc-dc

器件型号:UCC3805
主题中讨论的其他器件: UCC2805UCC2803、UCC2802、 UCC2801、UCC2804

您好!

我将在反激式设计中使用 UCC3805控制器、将8V 转换为500V。 现有设计的 RC 上有12k 和1.1nF 的频率、但测量时、频率为36kHz。

您能告诉我为什么吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我假设您从引脚6 (OUT)测量频率。 对于 UCC3805、OUT (引脚6)上的频率是振荡器频率的一半、即 fosc = 72kHz、Fsw (OUT)= 36kHz。

    如果您查看图8-4、您将看到 fosc 而不是 FSW (out)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、感谢您的快速回复。

    您指的是哪个数据表? 我有数据表 UCC280x 低功耗 BiCMOS 电流模式 PWM 控制器数据表(修订版 G)(TI.com)

    关于 fsw 的信息在其中缺失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    相同的数据表  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc3805.pdf?ts = 1692009532292

    如果您查看第8.5节、振荡器、和 UCC2805注释(2)、您将看到:

    "(2) UCCx800、UCC2802和 UCC2803的振荡器频率是输出频率。 UCC2801、UCC2804和 UCC2805的振荡器频率是输出频率的两倍"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "感谢洪明甫,很难找到这种情况。 如果在频率公式所在的位置写入它、那么它将是理想的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能有用、也会考虑。 但是、这一系列的器件已经使用了很长时间、而且一切正常。 无论如何,我会提出建议,看看如何改进。