主题中讨论的其他器件: UCC2805、 UCC2803、UCC2802、 UCC2801、UCC2804
您好!
我将在反激式设计中使用 UCC3805控制器、将8V 转换为500V。 现有设计的 RC 上有12k 和1.1nF 的频率、但测量时、频率为36kHz。
您能告诉我为什么吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将在反激式设计中使用 UCC3805控制器、将8V 转换为500V。 现有设计的 RC 上有12k 和1.1nF 的频率、但测量时、频率为36kHz。
您能告诉我为什么吗?
您好、Hong、感谢您的快速回复。
您指的是哪个数据表? 我有数据表 UCC280x 低功耗 BiCMOS 电流模式 PWM 控制器数据表(修订版 G)(TI.com)
关于 fsw 的信息在其中缺失。
您好!
相同的数据表
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc3805.pdf?ts = 1692009532292
如果您查看第8.5节、振荡器、和 UCC2805注释(2)、您将看到:
"(2) UCCx800、UCC2802和 UCC2803的振荡器频率是输出频率。 UCC2801、UCC2804和 UCC2805的振荡器频率是输出频率的两倍"