请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR50410-Q1 主题中讨论的其他器件:LMR50410
LMR50410有一个18-25V 的电池输入、其设置为19V 输出。
我从该论坛的其他主题中看到、当输入电压<输出电压+ 0.7V 时、LMR50410进入低压降模式
在我们的应用中、当电池电压为18V 时、19V 输出可以降低到大约17.3V。
当尝试在 WEBENCH 中进行仿真时、由于"计算的占空比超出限制"、计算拒绝继续。
如果我们可以在输入电压较低时接受输出电压降低、我们可以安全地忽略这一点吗?