This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:当 Vout >Vin 时该稳压器的行为是什么?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258546/lmr50410-q1-how-does-this-regulator-behave-when-vout-vin

器件型号:LMR50410-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR50410

 LMR50410有一个18-25V 的电池输入、其设置为19V 输出。

我从该论坛的其他主题中看到、当输入电压<输出电压+ 0.7V 时、LMR50410进入低压降模式

在我们的应用中、当电池电压为18V 时、19V 输出可以降低到大约17.3V。

当尝试在 WEBENCH 中进行仿真时、由于"计算的占空比超出限制"、计算拒绝继续。  

如果我们可以在输入电压较低时接受输出电压降低、我们可以安全地忽略这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于系统而言、您可以接受的最低 Vo 是多少? 当 Vin< Vo 设定值时、该器件以最大占空比运行、使 Vo 随 Vin 随压降而变化。 电压 差将随着负载增大而增大。 如果我们考虑 HS 和 LS 开关 Rdson 和电感器 DCR、所需的实际占空比可表示为以下值。 因此、如果空载、18V 输入电压应能够支持17.3V 输出;如果负载为1A、则大约为17V。 如果对 Vo 有严格的要求、最好在 EVM 上进行测试并查看结果。  

    此致、

    鸿嘉