请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM43600 您好!
我将在 PCB 上使用以下原理图来获得5VDC 输出。
使用的器件型号: LM43600PWPR。

我在最后一个版本的板上用了相同的原理图、甚至检查了板上的器件号、旧版板运行良好、但新版不起作用、即使器件相同、原理图相同、布局相同。"
有人能帮我吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.