This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43600:WEbench 上的 LM43600PWPR 电源输出、仿真为5Vdc、但 PCB 上仅1.3Vdc

Guru**** 2528450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258162/lm43600-lm43600pwpr-power-output-on-the-webench-and-the-simulation-is-5vdc-but-on-the-pcb-its-only-1-3vdc

器件型号:LM43600

您好!

我将在 PCB 上使用以下原理图来获得5VDC 输出。  

使用的器件型号: LM43600PWPR。

我在最后一个版本的板上用了相同的原理图、甚至检查了板上的器件号、旧版板运行良好、但新版不起作用、即使器件相同、原理图相同、布局相同。"

有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    感谢您使用 LM43600进行设计、很遗憾听到您的问题。 您能否监控 EN、VCC 和 FB 电压、并让我知道读数是多少?  您能否更改为新的 IC、然后查看当前 IC 是否以某种方式损坏?

    此致、

    友好   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实更改了 IC、EN 为高电平、VCC 使用的是2.2Uf、我看到周期性锯齿的电压为3.3VDC。 我将尝试获取一些示波器读数。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    以下是您请求的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    感谢您提供的信息。  很抱歉,我在之前的评论中没看到它。 您需要删除 C145或在电感器之后重新连接它。  否则、每次高侧切换并中断操作时都会产生浪涌电流。   

    希望这可以解决问题。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    谢谢、这样就解决了这个问题。