This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720EVM:如何解释波形

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254249/bq25720evm-how-to-explain-the-wavefroms

器件型号:BQ25720EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25720

大家好、

测试 EVM 时 不含电池 我有两个我无法解释的波形。

波形和相对测试条件如下所示、我想知道:

1.1。对于图1中的 PFM 模式、 为什么 SW1  在一个开关周期内改变其状态两次?  这是由于独特的内部控制策略吗?

1.2.  负载轻度如何 导致运行模式从 PWM 模式更改为 PFM?

1.3 在 PFM 模式下运行时、系统是否以降压/升压模式运行?  

2.1.对于图2中在降压/升压模式下的开关、 为什么  SW2   在一个开关周期内不规律地改变两次或更多次状态?  为什么开关频率不再是800kHz 并变得不稳定?

此致

高锡尔维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvia:

    您观察到的是器件的正常行为。 BQ25720在轻负载期间使用所有四个开关(典型 ICHG<1A)、以实现最高的轻负载效率。 无需用户界面、该器件即可从 PFM 无缝转换到 PWM。 这是典型的 PFM 波形、并不表示有任何不稳定性。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    我仍然不明白:

    1.为什么 SW1  在图1中的一个开关周期内改变两次状态(FPM 模式)?

    2.为什么  SW2   在一个开关周期内改变两次或更多次状态、在图2中是不规律的(Buck-Boost 模式、Isys = 1.2A)?  为什么开关频率不再是800kHz? 它是否在 PFM 模式下运行?

    您能否和我分享一下关于这款芯片的 PFM 控制的一些信息或注意事项、因为我需要 深入了解这款芯片?  非常感谢!

    此致

    高锡尔维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvia:

    开关状态由控制器决定、可以是一次也可以是多次状态更改。 在 PFM 中、有效开关频率可能低于800kHz 的 PWM 频率。  

    控制机制是该部分的内部机制、我们不能公开披露该机制。 希望您能理解。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    我将800kHz 设置为开关频率、但在降压/升压模式下、开关频率几乎变为400kHz (如图所示)。

    我不知道原因是什么。

    此致

    高锡尔维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、我可以确认波形是否正常。 在降压/升压操作期间、顶部开关在大部分时间内保持接通状态。 输入电流、电感器电流和输出电流相当恒定、并具有很小的电流纹波。 如上所示、TI 优化了转换器运行以获得最佳效率。  

    此致、