This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29200:BQ29200在睡眠模式下平衡(未充电)

Guru**** 2553780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258009/bq29200-bq29200-balancing-in-sleep-mode-not-charging

器件型号:BQ29200

尊敬的团队:

我的客户希望 在器件大部分时间都处于睡眠模式的系统中使用 BQ29200。 但是、它们的系统包含一个2芯电池、其中电芯负载不均。 在 SLEEP 模式下、第一节电芯的电流消耗为280uA、第二节电芯仅为11uA、这意味着在 SLEEP 模式下一段时间后不平衡30mV。

只要   通过将 EN 引脚接地来启用 BQ29200、您能否确认在终端器件大部分时间处于睡眠模式的部署中也会发生电池平衡?

 BQ29200似乎 是一个相当简单的器件、应始终执行平衡、直到启用为止、即使在未充电时也是如此、但请进行确认。

谢谢。

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您客户的终端设备是否处于睡眠模式无关紧要。 只要电池电压足够不平衡并且在 BQ29200上启用了平衡、平衡就会激活。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    感谢您的确认。 您还可以看看以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您的原理图看起来很好。

    请记住一点、外部平衡电流可以高达约200mV (4.35V/22ohm =~Ω 198mA、4.35V 为 OVP 阈值、22ohm 为平衡电阻。)

    我会进行再次检查、以确保这是您需要的、并且您的组件能够处理这种情况。

    此致、

    马克斯·韦博肯