请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ29200 尊敬的团队:
我的客户希望 在器件大部分时间都处于睡眠模式的系统中使用 BQ29200。 但是、它们的系统包含一个2芯电池、其中电芯负载不均。 在 SLEEP 模式下、第一节电芯的电流消耗为280uA、第二节电芯仅为11uA、这意味着在 SLEEP 模式下一段时间后不平衡30mV。
只要 通过将 EN 引脚接地来启用 BQ29200、您能否确认在终端器件大部分时间处于睡眠模式的部署中也会发生电池平衡?
BQ29200似乎 是一个相当简单的器件、应始终执行平衡、直到启用为止、即使在未充电时也是如此、但请进行确认。
谢谢。
丹尼尔