This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R030:使用 GaN FET 的全桥

Guru**** 2436900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255878/lmg3422r030-full-bridge-using-gan-fet

器件型号:LMG3422R030

您好!

我连接了全桥直流/直流转换器的初级侧。 我使用了数据表中实现的半桥。 您能告诉我是否正确吗?

提前感谢您、

内哈·阿加瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neha:

    我看不到此 E2E 问题附加的任何文件、您是指附加文件吗?

    此致!
    K·沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    很抱歉、我完全忘记附加该文件。 请找到随附的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neha:

    对于全桥、两个半桥开关节点不是直接连接的。 这意味着高侧器件的源极不 在同一节点上。 然后、高侧器件将必须使用单独的隔离式偏置电源或必须使用自举电源为 VDD 提供12V 电压。

    器件上的 Rdrv 引脚。 该引脚可以短接到器件的 LDO5V、也可以通过电阻器连接到器件的源极引脚。 可以从图7-4中选择电阻器值。 导通压摆率与驱动强度电阻间的关系。 SW 节点不能直接连接到5V_H (即将 LDO5V 连接到器件的电源)。

     

    此致!
    K·沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的意见。 我已根据您的评论进行了一些更改。 您看一下它看起来是否更好。

    此致、

    内哈·阿加瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neha:  

    更新看起来不错。 Rdrv 引脚问题仍然存在。 Rdrv (引脚52)可通过0欧姆电阻器连接到 LDO5V (引脚53)、Rdrv (引脚52)可通过电阻器连接到器件源(电阻器值根据 图7-4选择)。 数据表中的导通压摆率与驱动强度电阻间的关系。 所有四个 FET 上都必须进行此更改。 除此之外、标记为 VSWNET 的所有引脚都必须标记单独的网络名称。  进行这一更改时、必须确保引脚未连接在布局上。

    此致!

    K·沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的答复。 在应用手册中实现的半桥中、RDRV 引脚52的连接方式与我的连接方式相同。:


    这是应用手册中的图像、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、
    还有一个问题  
    对于隔离器、您建议使用哪种直流/直流隔离器

    此致、

    内哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neha:

    在应用手册的图片中、不能同时填充 R3和 R5。 如果组装了 R3、则不得在电路板上 组装 R5、如果组装了 R5、则不得在电路板上组装 R3。

    上图是我为您准备的最新原理图、显示了从5V_L 到 PGND 的直接短路。 5V_L 是产生5V 电压且 PGND 为0V 的引脚的网络、无法连接。 在这种情况下、我建议 从这里的导线中删除节点5V_L、并离开 PGND。

    可以解答有关隔离器的问题。 在 EVM 上、我们使用 ISO7741FDBQ。 这样我们就有4个通道、一个进入 GaN FET (用于 IN)、三个从 GaN FET (用于 TEMP、/OC、/FAULT)。 为了进行测试、我们建议使用所有保护特性、因此使用4通道隔离器。 对于生产、可以通过不使用保护特性的输出信号来减少隔离器上的通道数量、保护特性在 GaN 器件内部仍然有效。

    此致!
    K·沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    谢谢你的答复。  ISO7741FDBQ 是您使用过的 PWM 隔离器。 我想知道用于电源的隔离器、而不是使用变压器和电桥电路。

    此致、

    内哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    另外还有一个问题、来自5V_H、5V_L、VNEG_H 的 来源
     完成更改后、请查看下面的原理图:

    此致、

    内哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neha:

    最新的原理图看起来正常、Rdrv 引脚看起来正确。 对于不带变压器和电桥电路的隔离式偏置电源、您可以找到它。 TI 的 UCC14140是一种可能的解决方案。 它的工作原理是将必要的变压器集成到封装中。

    此致!
    K·沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题,来自5V_H、5V_L、VNEG_H 的来源 [/报价]

    您还能确认这一点吗?

    此致、

    内哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neha:

    我们的 GaN 器件创建5V 电源来为数字隔离器供电、LDO5V 引脚为5V 输出。 这是5V_H 和5V_L 的来源。 VNEG 引脚 是 内部降压/升压转换器负输出。 用作负电源以关闭耗尽模式 GaN FET。 使用2.2-µF 电容器旁路至接地。  

    此致!
    K·沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kyle 的支持  

    此致、

    Neha.